• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

博通解读NFC机会 四合一芯片催熟生态系统

来源: C114中国通信网
时间:2013-04-17

分享至:
4月16日专稿(蒋均牧)移动支付市场为NFC(近距离无线通信)应用提供了巨大商机,来自ABI Research的研究报告显示,2012年全球完成的移动支付交易额突破42亿美元,预计到2016年这一数字将高达1000亿美元。

在迅速成熟的生态系统中, 博通 公司(Broadcom)身处上游位置,已经推出独立的NFC控制器以及集NFC/蓝牙/Wi-Fi/FM收音机技术于一身的 四合一 组合芯片。

“与分析师不谋而合,博通看到了未来移动支付的巨大机遇。目前我们也致力于帮助消费者熟悉NFC技术,以便他们能够轻松地过渡到移动支付等复杂应用。”博通公司高级副总裁兼无线互连组合产品线总经理迈克尔·赫尔斯顿(Michael Hurlston)在接受C114采访表示。

四合一芯片催熟生态系统

随着基础设施部署的日益广泛,2012年以来基于NFC的移动支付市场在全球范围蓬勃发展。截至目前,欧美日韩等地均已经步入商用阶段,并衍生出大量服务;在国内,中国银联与三大运营商也都推出了相关平台。

在这一进程中,NFC已经初步成为如Wi-Fi、蓝牙一样的手机标配功能。根据Gartner预测,到2015年50%的智能手机都将拥有NFC功能。ABI报告则认为,到2014年将有超过5亿部支持NFC的终端被使用。赫尔斯顿亦表示,仅去年一年就有1亿多部手机采用了NFC技术,而一些分析师预测今年这一数字将达到3亿部。

作为上游的芯片厂商,博通早就推出了NFC芯片BCM20793,又于2012年底推出了主打NFC的四合一组合芯片BCM43341。值得关注的是,该公司近期还将NFC软件栈应用到Android 4.2操作系统。

赫尔斯顿披露,BCM43341现已进入量产,在大陆和台湾也有很多终端厂商据此设计,产品近期就会陆续推向市场。

他进一步指出,为了移动支付的成功应用,由战略合作伙伴组成一个生态系统来保障消费的安全性、互操作性和一致性显得尤为重要。这一生态系统包括金融机构、移动钱包供应商、技术供应商、标准化机构、安全元件供应商、电信运营商等,而博通正在推动它的发展。

简化连接:NFC新动力

尽管移动支付是耳熟能详的NFC应用,该技术的市场潜力却不仅于此。

“NFC可以彻底改善我们的沟通方式,例如帮助消费者将复杂和多步骤的终端连接过程简单化。”赫尔斯顿说。

他举例称,通过搭载NFC技术,两部智能手机触碰即可共享播放列表或传输图片、将智能手机轻触打印机即可打印登机证牌等文件、轻触游戏系统中的人物即可恢复游戏以及许多其他应用。

“博通NFC技术已经应用到新型Nexus 4智能手机和Nexus 10平板电脑、任天堂的Wii U以及耳机、计算机鼠标和键盘等多种产品中,我们认为NFC技术有能力改变我们对消费电子设备的看法以及与之互动的方式。”

“越来越多的功能被集成到手机和消费电子设备中,增加NFC应用并确保其保持在低能耗水平、不干扰其他设备并能够支持任何SE/商业模式,这些都是至关重要的。”赫尔斯顿告诉C114,BCM43341解决方案通过将NFC集成到连接子系统,极大地降低了应用技术所需的投入,从而降低了这些技术壁垒,令OEM厂商能够专注于差异化开发。

虽然在采访中赫尔斯顿没有对该公司未来NFC产品路线作出表态,但他表示对NFC的光明前景和大规模应用充满信心。

































标签 博通 四合一 ICKEY IC代购 Ic采购 元器件采购 元器件采购平台

更多新闻