来源:OFweek电子工程网
时间:2013-04-17
OFweek电子工程网讯 加利福尼亚州埃尔塞贡多(2013年4月15日)——尽管在第四季度出现了高于预期的增长,2012年对于半导体市场和供应商来说仍然是惨淡的一年,前25家芯片制造商中仅有8家勉强维持收入增长——但是,9家芯片制造商遭受两位数下滑。
根据信息及分析公司IHS(纽约证券交易所:IHS)的IHS iSuppli竞争格局分析工具(CLT)的终结果,与2011年相比,2012年的全球半导体收入下滑了2.2%。IHS在12月份发布的初步预测报告中预计下降2.3%。终结果的适度改善来自第四季度的同比增长,该增长稍微高于预期,实现了2.8%的增长。初步预测涨幅为1.9%。
IHS高级总监Dale Ford谈到:“过去三个月中是半导体市场在2012年实现收入同比增长的季度,但是该增长幅度太小,时间太晚,已经无法挽救芯片制造商的惨淡的一年。即便如此,第四季度的强劲表现向半导体市场发出了积极信号,标志着该行业新增长周期的到来,并且在2013年一直保持该趋势。IHS预测全球半导体收入将在2013年上升5.6%,彻底结束2012年的暴跌。”
半导体行业损失情况
半导体行业增长在2012年上半年处于停滞,而在下半年则出现暴跌,影响了众多市场参与者。 如随附表格所示,在前25家供应商中,2012年实现收入增长的公司包括第2名三星、第3名高通、第9名博通、第11名索尼、第14名恩智浦、第15名英伟达、第18名联发科和第24名美商巨积。其余17家供应商都遭受了收入下滑。收入遭受两位数下滑的公司包括第4名德州仪器、第5名东芝、第6名瑞萨、第8名意法半导体、第12名超微半导体、第16名飞思卡尔、第17名尔必达、第21名松下和第22名安森美半导体。Ford评论道:“由于全球经济不确定性和疲软影响了所有地区的公司以及绝大部分产品和应用市场,半导体行业衰退产生了极其广泛的影响。2012年,几乎所有主要半导体产品市场都出现下滑,内存等主要类别出现两位数下跌。”