• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

IBM:相比于PC,数据中心用SSD更便宜

来源:mydrivers
时间:2013-04-16

分享至:

对于台式机和笔记本来说,采用传统机械硬盘显然比用SSD更便宜,但对于数据中心来说情况可能就不一样。IBM就认为在数据中心中,用SSD更经济。

IBM表示,其中一个原因是SSD没有移动部件,因此更可靠和耐用。另外,闪存也更省电,且在散热措施上的投资也要比传统硬盘小得多。对于家用电脑来说可能省电和散热不是什么大事,但对于数据中心来说相关的费用将急剧增加。后,SSD还有性能优势。

IBM系统和技术事业部系统存储总经理Ambuj Goyal表示:“闪存的经济型和性能将对企业应用带来革命性的影响,特别是对于交易密集型的应用。”“大数据、社交、移动和云技术的汇合对企业环境提出了更快、效率更高的要求,而闪存将可以满足这样的商业需求。”

IBM是在其宣布“FlashSystem”系列全闪存存储服务器之后做出以上评论的。该产品技术来源于IBM去年收购的Texas Memory Systems。IBM表示,FlashSystem服务器相比传统硬盘的解决方案要快得多,对于银行、电子商务和电信等领域应用的交易时间可缩短90%,批量处理时间可缩短85%,节电多80%。

标签 Future代购 国外代购 国外采购 国内采购 国内代购

更多新闻