来源:腾讯科技
时间:2013-04-16
北京时间4月13日消息,据国外媒体报道,虽然一直以来,苹果iPad都备受追捧,但是要知道它并不是全球的平板电脑。实际上,市场上平板电脑种类繁多,大多数搭载谷歌(微博)的Android操作系统。据应用程序发行商Animoca估计,目前,全球大约有7500万台Android平板电脑,但它们中究竟哪款才是的?
Animoca根据其用户数据推算出,各类Android平板电脑的用户数量。排在的是哪一个?是华硕制造的谷歌Nexus 7?还是亚马逊的两款Kindle Fire?不是,都不是。
Android平板几乎是三星的世界,而我们就生活在里边。
毫无争议,三星已经牢牢把控着整个Android产业。从智能手机到平板电脑,以及各种介于两者之间的设备。在Animoca的数据中,排名的Android平板电脑,是三星Galaxy Tab2,市场份额达11.8%份额;排名第二的,仍然是三星设备的设备——Galaxy Tab10.1,拥有8.3%的市场份额。紧随其后的是代以及高清版,两款亚马逊7寸Fire平板电脑,分别占有7.5%和4.9%的市场份额。
谷歌Nexus7呢?排名第六,占据3.8%的市场份额,不过呈现了一定的上升趋势。
无意冒犯Animoca,但是,作为一家应用发布商,它的统计数据未必准确。该公司的排名,是通过跟踪访问2013年2月18日至3月20日,从谷歌Google Play应用商店下载Animoca游戏的用户数,来对Android平板电脑进行推算、排名的。虽然样本规模达到了97.8万用户数,具备一定的可信性和代表性。Animoca声称其研究误差范围不超过0.1%,不过这也已经让第8位以后的厂商难以排名。
ReadWrite网站又搜集来了专业数据研究公司的信息,依次来对顶级Android平板电脑做出更精确的评价。总部位于波士顿(Boston)的研究公司Localytics,参与了Android平板电脑数量分析。Localytics在分析过程中,追踪移动终端设备的任何一款应用程序数据。这就意味着,Localytics追踪了超过7.5亿台设备甚至更大的数据集,并且不与拘泥于Google Play商店,也没有绑定其自己的应用。
ReadWrite不可以公布Localytics网络中的Android平板数量,但可以肯定的是,这个数据相当可观,比Animoca的样本规模多出数百万。Localytics公司选取了3月1日到31日的具有代表性的统计数据,据称终误差可忽略不计。
排在榜首的Android平板没有争议,Localytics的数据也支持了Animoca,认为三星Galaxy Tab 2雄踞Android平板之首。不过之后的排名就有些不同了:
也许因为亚马逊的Kindle Fire并不使用Google Play应用,因此在Animoca的数据中被低估。Localytics则将Kindle Fire放在了第二位、谷歌Nexus 7排在第四,这两者的数据都要优于Animoca的数据。
以下是Animoca公司和Localytics公司提供的Android平板排名,前15位:
小即是美
苹果的iPad让我们了解到一件事,那就是平板电脑的用户,对价格和屏幕尺寸都是相当的敏感。2012年11月,当苹果带来了更小、更低价的iPad mini,全世界的消费者都为之兴奋、尖叫。这不足为奇。
市场上的迷你型的Android平板电脑,多为7英寸或8英寸产品。他们的零售价格为200美元至400美元不等。
而在这两种尺寸的产品中,三星都占据了主导地位。考虑到三星的市场策略,这样的排名似乎也并不会出人意料。这家韩国的制造商,选择快速迭代,并在市场上测试大量、各种尺寸的产品。在平板电脑方面,三星拥有Tab、Note两个系列,尺寸分布广泛——7英寸、7.7英寸、8.9英寸、10.1英寸,而这还没有考虑进三星创造的“phablet”(平板手机)。这架韩国公司的phablet:Galaxy Mega,拥有6.3英寸的屏幕。