• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

艾法斯与Bird联合为Aeroflex 3550射频测试系统增加RF测试

来源:21ic
时间:2013-04-16

分享至:

21ic讯 艾法斯控股公司旗下的全资子公司艾法斯公司(Aeroflex Incorporated)日前宣布:该公司已经为其业界的3550手持无线电综合测试仪添加了对Bird出品的通过式宽带功率敏感器的支持。本次升级所增加的对包括Bird 5017在内的Bird功率敏感器的支持,使3550可在外场功率测试中提高测量精度。Bird 5017功率敏感器支持从25MHz到1 GHz频率范围,其测试精度为读数的±4%。艾法斯Wichita分部的市场营销总监Rob Barden说:“为Aeroflex 3550增加了对Bird功率测试产品的支持后,可使3550在实际应用中增加测试功能,提升测试精度;除了提升功率测量功能之外, 5017的使用还为3550增加了测试峰包功率和波峰因子的功能。”

Bird 科技公司销售副总裁Terry Grant说:“5017可以直接地高精度测量平均功率、峰值功率和占空比,并使用这些精确的测量值计算出多种其他重要的信号参数,如电压驻波比(VSWR)、回波损耗、反射系数、波峰因子、平均脉冲功率和互补累计分布函数(CCDF)。”

3550综测仪的重量很轻(包含电池为3.75公斤),可用于模拟、DMR、P25、NXDN™和dPMR系统的外场测试,其内部电池能支持仪表4.5小时的连续工作。3550综测仪支持用户测试无线电通信系统的各个方面——发射机、接收机、天馈线——如此强大的功能通常只有复杂的台式设备才能拥有。3550满足MIL-PRF-28800F规范对湿度、冲击与振动的要求,工作温度范围为0o C到+50o C。

价格与供货

发货日期是在收到订单后的8周。

标签 国外代购 国外采购 国内采购 国内代购 元器件搜索

更多新闻