• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Xilinx及生态伙伴展示All Programmable及Smarter Vision系统

来源:电子工程网
时间:2013-04-15

分享至:
10大演示面向新一代 广播系统 展现智能实时分析、智能传输和浸入式显示等产品技术创新

赛灵思公司 (Xilinx) )及其生态系统企业本周在2013年美国广播电视设备展览会(NAB 2013)上展示先进的All Programmable和更智能专业广播系统。这些系统都是采用赛灵思的解决方案专门针对视频和Smarter Vision应用而打造。演示内容有赛灵思实时 视频引擎 ( RTVE )、SMPTE 2022 IP视频传输、Zynq-7000 All Programmable SoC 视频与成像套件,同时还有六家赛灵思联盟计划成员在NAB上有多项展示。



赛灵思在NAB2013大展中提供多项精彩的技术与产品演示:

RTVE 2.1版

由赛灵思与OmniTek联合开发的RTVE主要,针对运行在OmniTek OZ745基础板上的Zynq-7045器件,采用Linux操作系统(OS)运行Qt应用和用户界面(UI)框架,并利用一个处理器搭配一个2D图形引擎,在运行人称射击视频游戏的同时,还能实时处理多达8个1080p高清视频流。本场演示凸显了在软/硬件系统上同时运行众多计算密集型视频功能的强大实力。该视频系统参考设计能支持多达8个实时缩放、逐行扫描和Alpha混合通道,充分发挥了赛灵思的高性能并行处理功能。

运行于Kintex-7 FPGA之上的RTVE

赛灵思RTVE采用Kintex-7 FPGA,能帮助广播设备设计人员及制造商快速实现多达8通道实时视频和图像处理解决方案,全面满足广播市场的采集、发布和分配需求。

赛灵思SMPTE 2022 IP视频传输

该演示由Barco-Silex制作,展示了面向智能IP视频网络传输的完整参考设计,另外还展示了通过1 Gbps以太网传输JPEG2000较低压缩视频和通过10 Gbps以太网传输未压缩视频的情况。

Zynq-7000 All Programmable SoC视频与成像套件

通过OpenCV库实现且具备实时运动检测功能的图像处理流水线采用Vivado®高层次综合(HLS)工具套件进行处理,然后再传输到基于Vivado IP Integrator(IPI)的1080p60图像处理流水线。

赛灵思联盟计划成员的演示:

arco-Silex公司
演示基于Kintex-7 FPGA的高灵活性SDI至以太网桥桥接器,采用SMPTE2022-5/6 IP核在IP网络上以10 Gbps速率实现多通道高比特率媒体传输,支持前向纠错和JPEG2000压缩。

CoreEl Technologies公司
多场采用赛灵思技术的演示,包括在同一赛灵思FPGA中同时进行1080p60 4:2:2 MPEG-2和H.264视频流的解码和显示、多媒体流H.264 I帧 1080p60 4:2:2编码和解码、超低时延的H.264 I与P帧frames编码和解码以及在同一器件中同时对视频(H.264 / MPEG-2)和音频(MPEG-2、AAC-LC、HE-AACv2)进行解码。

Cube Vision公司

演示基于Kintex-7 FPGA且支持逐行扫描和缩放功能的参考质量多画面解决方案,而且提供广播质量级多画面解决方案,支持逐行扫描与缩放以及帧同步、色彩重采样和三速率SDI I/O。

intoPIX公司
本场演示基于赛灵思技术,采用赛灵思UltraHD 4K JPEG2000核和SMPTE2022 JPEG2000参考应用。

OmniTek公司
OmniTek公司演示了运行RTVE 2.1的Zynq-7000 All Programmable SoC视频开发平台(OZ745 Zynq-7045器件),展示其多画面处理功能,而且使用ARM®处理器支持色彩空间转换、色度上采样、尺寸调整、逐行扫描、视频覆盖、SDI和HDMI视频I/O主机Web页面控制;其他演示包括基于赛灵思技术的广播测量与测试产品,可用于分析立体3D图像、画质音质以及物理层信号完整性等。

Vanguard公司
Vanguard演示了如何基于赛灵思技术对其H.265/HEVC编码器核进行硬件加速。


图示: Xilinx Smarter Vision 解决方案助力OEM广播设备制造商打造更智能的的广播系统, 无论是专业工作室、电影院、还是家用相机拍摄,赛灵思广播解决方案都能满足产业需求,为专业广播整个视频产业链提供端到端的可编程平台,实现实时分析、智能传输、沉浸式显示、快速上市以及产品的差异化等众多优势。

关于赛灵思Smarter Vision解决方案
赛灵思Smarter Vision解决方案包括各种Smarter系统构建模块(统称SmartCORE IP核)。由赛灵思及其生态系统共同开发的SmartCORE IP组合包括面向All Programmable逻辑的IP硬核和针对高性能ARM处理器开发的IP软核。SmartCORE IP能通过Vivado IPI(IP Integrator)快速集成。此外,还能通过Vivado高层次综合工具(HLS)用C、C++或SystemC语言生成新的IP核,现在还采用业界标准的OpenCV库,得到常见操作系统和软件开发环境的支持。丰富的设计套件则进一步提高了Smarter系统设计的生产力。

赛灵思Smarter Vision解决方案采用赛灵思FPGA、3D IC和Zynq-7000 All Programmable SoC。赛灵思All Programmable SoC被设计人员视为理想的平台,能快速推出高度集成的解决方案,不仅支持可编程逻辑的实时像素处理,而且还针对Smarter视频广播、机器视觉和浸入式显示的要求提供基于ARM处理器的分析功能。如需了解关于赛灵思Smarter视觉解决方案的更多信息,敬请访问以下网址:china.xilinx.com/smartervision。



标签 视频引擎 RTVE 广播系统 ICKEY代购网 ICKEY IC代购 Ic采购 元器件采购

更多新闻