来源:OFweek电子工程网
时间:2013-04-15
eWeek的分析文章称,作为一家知名IT厂商, HTC 的流动设备有时候会提供一些特别的东西。但是,在 Apple 和 Samsung 等公司占统治地位的流动市场,HTC的产品淹没在了这些厂商之中。
明显的是HTC近发布的截至3月31日的季度的财务业绩。HTC称,该公司季度的净利润为280万美元,达到了历史低点,同比下降98%。季度的营收同比下降37%,低于该公司的预期。
同时, HTC 在2011年至2012年期间的市场份额损失了一半,使HTC对于如何扭转下降的局面感到很迷茫。这也使投资者怀疑HTC是否值得他们的支援。 遗憾的是,HTC也许不值得支援。HTC曾是流动领域的一个重要的、日益增长的公司。但是,HTC现在是一个被人遗忘的公司。尽管近与Facebook达成一项交易,现在看起来还没有出现任何将扭转HTC利润下降局面的东西。下面是HTC将灭亡的10个理由。
1、品牌不到位
HTC的品牌还有许多待改进的地方。HTC曾是商务领域的智能手机厂商之一。但是,HTC的品牌对于智能手机购买者来说没有任何份量。如果一家公司的品牌不受到尊重,任何公司都会陷入严重的困境。这意味一家公司的产品将被忽略,尽管这些产品质量很好。HTC近的情况就是如此。
2、一次失误葬送前程
HTC在整个2010年和2011年的部分时间都表现的很强劲。但是,HTC在2011年年底和2012年推出的一些命运不佳的产品使该公司失去了立足点。现在,HTC正在设法利用HTC One等产品夺回失去的市场份额。但是,到目前为止,消费者和企业已经证明他们不愿意给一些手机厂商第二次机会。HTC似乎是这些厂商之一。
3、 Samsung 太强大
Samsung 对于HTC是一个严重的威胁。 Samsung 正在提供与HTC的产品完全不同的产品。但是,由于 Samsung 比HTC的规模大很多,HTC正在底部仰望 Samsung 。 Samsung 规模太大并且太强大,HTC不可能轻松地赶上来。
4、法律诉讼帮助了 Samsung
这听起来很奇怪。但是, Apple 与 Samsung 之间所有的法律诉讼都帮助了这家Android手机厂商。毕竟这两家公司进行了多年的专利斗争。有关这些斗争的报导都是重要新闻。通过起诉 Apple , Samsung 使自己的业务合法化了。虽然HTC也在进行自己的法律斗争,但是,从公关的角度看,这些斗争没有为HTC提供任何帮助。