来源:mydrivers
时间:2013-04-15
曾经有客户希望台积电的工艺更新换代步伐能够放缓一些,但无论从技术还是从商业角度讲,台积电显然都不可能这么做,甚至还要加快速度,已经决定将16nm FinFET工艺的试产时间从2014年提前到2013年底,并且希望能在2015年底用极紫外光刻技术制造10nm的芯片。
台积电此举显然是为了应付GlobalFoundries、三星电子的激烈竞争,这两家代工厂都已经宣布很快就会上马FinFET立体晶体管技术。
台积电原计划在2014年底到2015年初量产16nm,现在看起来明年年中就有可能提前实现,但具体还要取决于试产的良品率成果。
台积电首席技术官孙元成(Jack Sun)表示:“我们对16nm FinFET工艺在明年的黄金时代(量产)充满信心。”
他还披露,16nm目前正在使用128Mb SRAM进行测试,核心电压0.8V,I/O电压1.8V,良品率“超出预期”。标准单元、内存单元等基础性IP都已经做好了准备,但是关键内部模块的测试要到6月份才会开始。
有趣的是,就在不久前,Imagination刚刚宣布和台积电达成进一步的战略合作伙伴关系,PowerVR 6系列移动GPU未来会使用台积电的16nm FinFET工艺生产,而几乎同时,ARM和台积电也联合宣布,64-bit ARMv8架构的Cortex-A57芯片已经成功完成了次流片,所用工艺正好也是台积电的16nm FinFET。这显然给了台积电十足的动力去提速。
台积电估计,64-bit ARMv8核心在16nm工艺上的性能将比28nm 32-bit ARM A9高出多达90%,而相比之下20nm A15核心只能提速大约40%。
FinFET立体晶体管
不过在16nm之前,台积电还有一站20nm,量产也得等到明年,那么两代新工艺安排得如此靠近,台积电是如何定位的?
有业内人士认为,台积电其实把20nm当成了一个过渡,它也不会给芯片厂商带来太多优势。当然,台积电可不这么想,至少不会这么说。孙元成声称,等到2017年的时候,台积电20nm芯片的产量就会追上28nm。
他声称,台积电20nm可比28nm性能提升20%,或者功耗降低30%,栅极密度也将增加大约1.9倍,GlobalFoundries就只能增加20%。
台积电预计能在今年完成大约20个20nm芯片设计的流片工作,其中5月份拿到20nm Cortex-A15芯片的样品。