来源:电子工程专辑
时间:2012-01-06
嵌入式及移动应用软件厂商风河(WindRiver)近日与业界的自动化软件技术合作伙伴ISaGRAF共同宣布,ISaGRAF已正式加入风河合作伙伴认证计划(Partner Validation Program),双方将针对能源、运输以及制程市场合作开发经过测试验证的模块化安全控制解决方案。
通过这项战略合作,风河成为首家与ISaGRAF结盟并获得SIL3认证的操作系统提供商,可提供通过IEC 61508 SIL3安全完整性等級(Safety Integrity Level)认证的软件解决方案。SIL3是一个验证标准,用来核定配备给电气、电子、可编程电子安全相关系统等设备中的安全防护水平(SIL 4为安全完整性水平,SIL 1表示等级低)。
根据双方合作协议,ISaGRAF会将其FlexiSafe解决方案整合至风河的VxWorks Cert认证平台,并通过所有必要的相关验证程序。VxWorks Cert认证平台是一套可因应关键性安全防护应用需求之商规(COTS,Commercial Off-The-Shelf)实时操作系统(RTOS),使这些安全防护应用得以通过严格的IEC 61508或其它相关软件标准规范之验证要求。FlexiSafe是目前市场上可满足IEC 61131-3标准规范要求的解决方案,可针对IEC 61508 SIL 3标准提供完整的语言套件。
值得强调的是,结合了ISaGRAF解决方案后的VxWorks Cert认证平台将会获得IEC 61508 SIL 3标准认证,进而提供经过测试验证、可达到SIL 3软件认证标准的控制系统解决方案。透过这两项均已通过验证并取得认证的解决方案,双方客户即可加快产品上市速度,同时也能进一步降低开发及维护成本。
ISaGRAF总经理Julien Chouinard表示:“工业自动化应用这个产业正在改变,越来越多相关产品必须符合IEC 61508标准规范之要求。ISaGRAF和风河通过本次合作所建立的伙伴关系,将会让安全防护产品的开发作业更加容易起步,也更为容易布署。ISaGRAF的解决方案与Wind River VxWorks Cert认证平台的相互结合,填平了这个产业中一项非常重要的技术鸿沟。”
风河工业应用解决方案总监Alexander Damisch则表示:“随着能源、运输以及流程控制市场中各项认证的要求日趋严格,这些市场中的厂商必须通过这些认证的压力也越来越大,为客户提供能够有效简化通过这些认证的途径,就成为我们十分重大的责任。通过与ISaGRAF之间的相互合作,我们正协助上述业界厂商们逐步降低他们取得部件和Run-Time系统认证时所面临的风险,进而使其整体产品流程更有效率。此外,通过提供坚实完整的合作伙伴生态体系(Ecosystem),风河让客户们得以将其全部开发精力集中于提升核心竞争力以及设计出具差异化特色应用的工作上。”
风河伙伴认证计划(Partner Validation Program)创造了一个可提供预先完成集成的软硬件产业生态体系,以协助厂商解决各项重大且日趋关键的商业运作问题,包括如何加速产品上市、如何有效节省成本、以及如何成功推动开发项目等等。