来源:电子工程专辑
时间:2012-01-06
在IIC-China2012上,龙迅将展出HDMI系列产品,如HDMI的迅号放大芯片,HDMI1分4的分配芯片,及HDMI /DisplayPort转 VGA的信号转换芯片,为用户提供产品整体解决方案。
龙迅半导体科技是一间以高速接口设计为主的IC设计公司公司,公司自成立以来,一直围绕HDMI市场及DisplayPort市场开发相关的产品及方案。
HDMI及DisplayPort自规范发布以来,得到了行业用户的大力支持,市场需求巨大。据产业研究机构In-Stat预测,到2012年,装有HDMI接口设备的出货量将超过6亿台,其中数字电视、机顶盒、DVD播放器、蓝光播放器和PC将成为HDMI的主流应用。HIS iSuppli公司研究数据也显示,多种因素促进HDMI市场的发展,包括采用数字格式的内容增多、支持数字编码内容的显示器和音像设备数量的增长以及1080p全高清电视的不断发展。未来三年的增长速度将有所放缓,但仍将保持在20~35%,到2014年将有大约13亿个设备采用HDMI接口。以移动PC的显示接口规格而言,传统的VGA与LVDS (低电压差动迅号)预期将在未来这二到四年逐渐退出市场,取而代之的便是快速成长中的HDMI 以及DisplayPort。同时专为行动装置所开发的规格的eDP,也正快速的成为移动PC, 包含如笔记本电脑、平板电脑、上网本等主要的内部接口规格。因此在发布的DisplayPort : 改变面板与电脑生态(DisplayPort: DP, eDP, and iDP Set to Change Display and PC Landscapes)的报告中,In-Stat预测于2014年将有80%以上移动PC会搭载eDP界面。
随着业务扩展需要,龙迅半导体相继在台北及香港成立子公司,为开拓海外市场提供服务。下一年度,龙迅还有两个HDMI1.4的产品要完成tapeout,业务重点将放在DisplayPort相关的产品线。
除龙迅半导体外,IIC-China 2012现场将汇集众多优质技术厂商,于2月23-25日在深圳会展中心举行。