来源:21ic
时间:2013-04-13
21ic讯 在日前于北京举行的2013年英特尔信息技术峰会上,英特尔公司高级副总裁兼数据中心及互联系统事业部总经理柏安娜(Diane Bryant)介绍了英特尔如何利用贯穿客户端和数据中心的创新技术,来帮助用户建设更加智能的城市、更为健康的社区以及推动商业的繁荣发展,进而提高人们的生活水平。
柏安娜还披露了即将推出的产品和技术的细节,展示了英特尔将在数据中心内推进的涉及服务器、网络和存储设备等领域的创新。通过满足全方位的负载需求,并为企业IT部门、技术计算领域及云服务提供商提供更为先进的应用优化解决方案,英特尔将带来前所未有的体验。
大数据
据思科全球云指数(Cisco Global Cloud Index )预测,全球数据中心的年度流量到2016年将达到6.6ZB(zettabyte),全球IP月度流量届时也将达到554EB(exabyte)。而有专家指出,自人类文明曙光初现一直到公元2003年,人类创造的信息总量则仅为5EB。
英特尔公司目前正处于推动数据爆发式增长的各种力量的交汇点上,这些力量来自越来越多能生成Web规模数据(Web Scale Data)的移动设备,快速增长的高性能计算,可从汽车、数字标牌上收集数据的海量传感器和嵌入式设备等。为了帮助企业和机构从数据中发掘出洞察性信息,英特尔近期宣布推出英特尔Apache Hadoop* 发行版(Intel Distribution for Apache Hadoop*)软件,该软件能够对性能和安全性进行优化,从而帮助更多机构和用户充分利用正在生成的海量数据。英特尔公司在Hadoop上的投入源起于中国,现已成功部署于智能交通和电信等行业。
· 增强安全性,减少拥堵:的交通管理解决方案提供商博康智能网络科技股份有限公司(Bocom,下简称为博康)与英特尔公司携手合作,将其端到端解决方案从点视频采集革新为大数据分析解决方案。利用英特尔® 至强TM 处理器,博康能够从视频中提取数据,并将这些信息发送至英特尔架构Hadoop集群进行分布式存储和分析。个人用户能够利用这些信息优化他们的交通出行计划,而城市规划机构则能利用其更好地规划资本投资和分配公共安全资源。
· 实时呼叫数据:鉴于中国庞大的人口以及海量的电话和短信,中国移动通信集团曾面临“如何向用户提供准确、及时的计费和使用信息”这一挑战。利用英特尔Apache Hadoop* 发行版软件,中国移动通信集团能够在这方面确保高质量的更新和的性能。终,其系统提供查询结果的速度提高了30倍,并且能够针对未来的增长来轻松扩容。其Hadoop集群中存储的数据也可用于满足其它分析需求,例如个性化促销,以及构建更佳的网络应用模式,以发现并修复网络瓶颈。
全球广泛的数据中心产品组合
英特尔公司一直致力于提供业界的芯片技术,这些技术为改进性能、功耗、I/O、安全性,以及与可靠性、可用性和可服务性(RAS)相关的特性而进行了优化。整合这些强大的技术让英特尔能够满足数据中心应用的多样化需求。结合业界的芯片制造能力,英特尔能够在一个芯片上集成数十亿颗低功耗晶体管。2013年,为了改善数据中心基础设施的经济性,并满足日益多样化的应用需求,英特尔将通过基于新一代22纳米制程技术制造的产品,来更新英特尔® 至强TM 处理器和英特尔® 凌动™ 处理器产品线。这是英特尔公司有史以来规模的数据中心产品升级换代。未来几个月内,英特尔将开始生产全新的英特尔® 凌动™ 处理器产品家族和英特尔® 至强TM 处理器E3、E5和E7产品家族,它们将具备更高的性能功耗比(每瓦特性能)以及更多的功能。
面向数据中心的英特尔® 凌动™ 系统芯片
2012年12月,英特尔公司推出了英特尔® 凌动™ 处理器S1200产品家族,这是全球首款适用于服务器的64位系统芯片(SoC),其时钟频率范围为1.6GHz到2.0 GHz,热设计功耗(TDP)范围为6.1瓦到8.5瓦。今天,英特尔则披露了另外三款用于数据中心的全新低功耗系统芯片的细节,它们都将于2013年面市。
· 用于存储的英特尔® 凌动™ 处理器S12x9产品家族。英特尔今天宣布推出低功耗英特尔® 凌动™ 处理器S12x9产品家族。这款专为存储部署而定制的系统芯片在延续了英特尔® 凌动™ 处理器S1200产品家族诸多创新功能的同时,还集成了一些专门针对存储设备的技术。
· 通过高达40条集成的PCIe* 2.0通道(I/O与处理器之间的物理路径),能够更高效地应对多个设备的容量需求。在这些PCIe* 2.0通道中,有24条Root Port通道和16个非透明桥(NTB)通道,可用于进行故障转移支持。
· 英特尔提供基于硬件的RAID存储加速,可为计算密集型RAID功能提供硬件支持,从而把系统芯片的性能释放出来,去执行其它软件应用。
· PCIe非透明桥(NTB)通道,可用于故障转移支持。
· 通过异步DRAM自刷新(ADR),英特尔® 凌动™ 处理器S12x9产品家族可在发生电源中断事故时,保护DRAM中的关键数据。
· Native Dual-Casting允许从一个源读取数据,并同时将数据传输至两个内存位置,这使得16+2 RAID 6系统与那些没有Dual Cast功能的系统相比,在RAID-5/6带宽上多可提升20 %。
· 目前,一些原始设备制造商(OEM)已宣布支持英特尔® 凌动™ 处理器S12x9产品家族,其中包括MacroSAN*、Dahua*、Accusys*、Qsan*和Qnap*。
· Avoton。2013年下半年,英特尔将进一步提升数据中心效率的上限,并为微型服务器提供代号为“Avoton”的第二代64位英特尔® 凌动™ 处理器。在英特尔的22纳米制程技术和全新微架构“Silvermont”基础上开发的Avoton,将集成以太网控制器,并将对性能功耗比(每瓦特性能)进行显著改进。Avoton的样品现已向客户提供,基于它的首个系统预计将于2013年下半年推出。
· Rangeley。通过提供一个基于英特尔® 凌动™ 处理器的系统芯片(代号为“Rangeley”,也是在22纳米制程技术上开发的),英特尔公司将强化在网络与通信基础设施市场的地位。Rangeley旨在为下至入门级、上至中端的路由器、交换机和安全设备在处理通信负载时提供一个更具能效的机制。