• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

出人意料!HD 7990双路交火照曝光

来源:中国电子网
时间:2013-04-12

分享至:

在原本的传言中,公版HD 7990已经不幸“流产”了,只有厂商会推出一些非公版的HD 7990产品。但在前几天的GDC大会期间,AMD出人意料的展示了公版HD 7990显卡。

该卡与去年发布的Firepro S10000外观类似,首次抛弃了桌面显卡的涡轮散热方案,使用了全新的三风扇(92mm)方案。遗憾的是AMD当时只是展示了HD 7990,并么有公布该卡的具体规格。

另外在GDC大会上EA展示《战地4》的时候用的正是AMD的双芯旗舰HD 7990,据称HD 7990能在高分辨率下让《战地4》稳定在60帧以上。

今天在图片分享网站Reddit上有用户分享了一张HD 7990双卡交火的图片,令人羡慕不已。从图片上来看该用户装备的是一个水冷X79平台,主板应该来自华硕,使用了两块公版HD 7990组建CF交火,具体是干什么的就不知道了。

随后经过查证发现该用户居然是“寒霜”引擎的开发人员,隶属于DICE工作室,说不定这就是在GDC上展示《战地4》时候用的那台主机。

按照之前的说法,HD 7990在性能方面很有可能超过GTX 690,再加上Crossfire效率原本就高于SLI,如此一来能够秒杀双路HD 7990的配置真不多了,或许只有四路GTX Titan才能与之一战。

标签 ICKEY IC代购 Ic采购 元器件采购 元器件采购平台

更多新闻