• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

2013年PC该怎么活?“带头大哥”Intel有话说

来源:腾讯科技
时间:2013-04-11

分享至:

随着智能手机和平板电脑等移动设备的兴起,众多ARM架构处理器厂商从幕后走到了台前,高通、NVIDIA等轮番登场, Intel 一枝独秀的局面一去不复返。而作为Intel力推产品形态, PC 也受到了极大的冲击,也一度传出PC将死的说法。对于忠实支持Intel的一众OEM厂商而言,是没人希望PC死掉的。 2013年整个上半年PC领域似乎都没有什么新品,PC该怎么活?这是所有人都会问的一个问题,Intel借着2013年信息技术峰会(IDF)的机会,给出了答案

计算驱动体验创新,Intel发展空间很大

Intel全球副总裁、中国区总经理杨叙在开场致辞中指出,2012年IDF对业界产生了深远的影响,超极本、一体机形态上都开始发生变化,触控技术越来越多被应用到PC产品上,针对中小企业所推出的通锐技术也进展顺利。中国是全球的电脑市场,从Intel的预测来看,虽然在2012年中国市场的PC出货量有所放缓,但是一直到2016年,仍会保持较为稳定的增长。

杨叙表示,搭载Intel处理器的产品越来越多,除了常见的一体机、笔记本、超极本,还有平板、手机以及各种嵌入系统,这些产品的功能在发生着日新月异的变化,越来越多更先进的技术被应用到实际产品中,触控、体感交互、面部识别、虚拟现实、语音命令、无线充电乃至超长续航,这一切都要靠计算驱动, Intel认为计算驱动创新,而Intel则是计算方面专家及者,Intel会有很大的发展空间

杨叙还指出,中国新一代领导人上台后做了一系列的动作,信息化是其中非常被重视的一点,从国家的持续发展到产业的不断创新再到人们生活的日益智能化。在Intel看来,计算驱动着创新,创新则驱动着未来,这或许也是Intel依然对未来充满乐观的一个原因。

超极本怎么活?主打变形和可插拔,增加触控和语音交互

2011年Intel推出了代超极本,在Intel看来,这是一个全新的产品品类,而实际上当时很多消费者并不这么看,大家或许觉得超极本只是名字叫超极本而已,和普通的笔记本并没有本质区别。2012年Intel推出了第二代超极本,搭载了第三代酷睿处理器,不仅价格开始步入主流,也开始有部分产品开始支持触控操作。而即将推出的第三代超极本,则会搭载第四代酷睿处理器(Haswell),并且支持变形或可插拔,可以在平板和笔记本之间自由切换,给消费者带来“二合一”的体验。

IntelPC客户端事业部总经理施浩德表示,Intel希望在消费者心中超极本并不只是名字叫超极本,据调查数据显示,目前在美国市场,有66%的超极本已经配备了触控屏,随着变形和可插拔超极本的增多,触控屏超极本的比例会进一步提升。此外,超极本的价格还有望进一步下降,施浩德表示,2012年说超极本的价格会控制在699美元以内,很多人还觉得不可能,但实际上,不少产品已经将价格控制在了599美元以内,比如华硕推出的Vivobook就是这样的产品。


第三代超极本搭载第四代酷睿处理器,主打变形概念

施浩德指出,变形和可插拔将成为第三代超极本的主要形态,在Intel的价值定位中,这类产品既是超极本也是平板电脑。变形和可插拔是第三代超极本的“表”,第四代酷睿处理器Haswell则是第三代超极本的“里”。 据介绍,11.6寸及以下的产品会优先采用TDP为7W的新酷睿处理器,13寸及以上的产品会优先采用TDP为15W的酷睿处理器,而纯粹的平板产品,则会优先使用TDP低至2W的Atom处理器。

第四代酷睿处理器将于2013年第二季度发布, Haswell基于22nm三栅极架构,配备Intel功耗优化器,功耗只有第二代酷睿处理器的1/20,还采用集成封装的PCH,外观上有所变化,此外还集成音频DSP有助于延长电池续航时间并提高音质 。而Haswell所集成的显示芯片性能也会大大加强,如支持3D显示、3屏显示、增强4K支持、更快的高速视频同步技术等,施浩德表示, 新一代核芯显卡将取代80%的独立显卡


第四代酷睿处理器Haswell是Intel制胜法宝之一

一体机怎么活?变形+触控,主打全家共享

在Intel看来从塔式台式机到传统一体机再到可变性一体机是有一个逐渐演变、进化的过程,变形一体机在2012年已经初露端倪,先有华硕在2012年台北电脑展上展示了平板一体机二合一的新品P1801,紧接着有联想在2013年CES上展示了27英寸大屏的Horizon“智能桌面”,在2013年,变形一体机则将成为主要的一体机形态。

施浩德表示, 变形一体机有三种模式,分别是画架模式、平板模式和半便携模式 ,既可以当作普通一体机来办公娱乐,也可以变为全家娱乐共享的工具,“重温家人欢聚时刻”或许将成为变形一体机的主旋律。


一体机也将主打变形理念

和超极本的变形理念一样,一体机在主打变形后也将把触控作为一个必备的功能体验,除此之外,语音交互和自然人机交互也将是新一代PC将考虑加入的功能 。语音交互方面Intel和Dragon和科大讯飞进行合作,前有苹果Siri,后有谷歌(微博)Google Now,Intel也终于要进军语音交互领域,虽然现场演示有数次提示失败,但是当演示人员将麦克风拉到嘴边的时候,成功率明显加大了许多。而自然人机交互则主要是手势的操作,配备Creative的3D摄像头,用户不仅可以用手势来控制电脑,还可以和游戏中的角色来进行交互,即便是在商用的视频会议领域,自然人机交互也可以起到非常积极的促进作用,可以自动去除背景,很自然的让真人来给对方演示文档。


自然人机交互可以给视频会议中文档演示带来更好的体验

如何和电视多屏互动?WiDi无线显示技术将再升级

WiDi是Intel Wireless Display的缩写, 称为Intel无线高清视频技术,这一技术将成为Intel设备和电视进行多屏互动的重要手段

如今WiDi技术已经从1.0发展到了3.5,今年还将推出更新的4.0版本,随着版本的升级,WiDi的操作体验也在不断升级中,无论是超极本、平板还是手机,只要是Intel的设备,就将可以通过无线的方式将内容扩展至大屏幕,而且不受无线网络环境的限制。

Intel的WiDi无线显示生态系统包括贝尔金、联想、网件、D-Link、LG、三星、东芝等诸多厂商在内,为了在中国市场有更好的表现,Intel还在加强和中国产业链的合作,此次IDF上和Intel一起展示WiDi技术的厂商就包括歌华、快播以及TCL。据介绍,新一代歌华电视机顶盒将直接支持WiDi技术、TCL新推出的V8500、V7600、H6600三款3D显示器均内置了WiDi模块,而快播大屏幕则成为了体积小的WiDi接收端适配器,从中我们不难看出Intel在推广WiDi上的决心。


快播大屏幕是全球小的WiDi接收端适配器

但是我们也要看到Intel在WiDi推广上的一些不足,例如合作伙伴偏少,覆盖用户人群有限,而苹果、三星、索尼等各大厂商均有各自的解决方案,壁垒林立攻破难度大,甚至在体验上还有诸多需要提升之处,但不论如何,Intel在无线显示技术行业标准的建立上还是作出了努力,WiDi也有潜质成为是普及的无线显示技术之一。

小结

虽然有很多PC将死的言论,但是Intel依然信心十足, 在所有人都在问2013年PC该怎么办的时候,Intel给出了自己的答案,一是内在靠将推出的第四代酷睿处理器Haswell;二是外在主打变形,无论是超极本还是一体机都将把变形作为主要的产品形态;三是靠WiDi加强和电视等大屏幕的互动;四是靠触摸、语音、手势等交互技术提升用户体验

标签 PC Intel Element14采购 Element14代购 Future采购 Future代购 国外代购

更多新闻