来源:OFweek电子工程网
时间:2013-04-11
OFweek 电子工程 网讯: 多只光电股因近期频频推出 LED 新品在一季度被华尔街疯狂炒作。Revolution Lighting过去三个月累计涨逾2倍,单3月份已经暴涨88%,该公司看家法宝“ 阵列式LED ”近推出了两个新品——PAR20和PAR30,新产 品在同等性能下能节省80%的用电量。
旭明光电(SemiLEDs),推出新品EV-LED,透过外延片工艺的精进,使量产分布的亮度提升了百分之十。该股在近一个月暴涨84%。
台企LED巨头奇景光电推出专利技术CMDI,此项技术适用于以LED为背光源的LCD面板,协助笔记型计算机厂商推出更轻薄的LED笔记型计算机。该股近因为与谷歌眼镜扯上传闻,股价自今年来涨152%。
上市公司中,联创光电红外LED新产品可用于体感交互设备;勤上光电携手日企山田电机共同完成道路LED照明工程目前在日本正式亮灯;国星光电曾计划重组旭明光电持有的旭瑞光电子公司。