来源:mydrivers
时间:2013-04-11
今年一月份时候有消息称Intel将会放弃原厂桌面主板业务,到今年底的时候在零售渠道里基本就看不到Intel主板了,但事实上,Intel还会为Haswell奉上自家的多款8系列主板,今天VR-Zone中文版已经收到了关于这批主板的具体规格。
这次曝光的Intel原厂主板涵盖Z87、H87、B85以及Q87等几大系列,而且其中的Z87主板在出货以后就会使用C2步进的南桥芯片,修复此前存在的USB 3.0缺陷,但不知道其它几款主板是否能够享受这一待遇。
这次曝光的Intel原厂Z87主板的具体型号为DZ87KLT-75K,支持Thunderbolt接口,提供了8个SATA 6Gbps接口,具体规格此前我们已经有过介绍,在此就不多啰嗦了。
随后是H87系列的孪生兄弟DH87RL和DH87MC,分别属于MicroATX和ATX主板,具体区别方面DH87RL的USB 3.0接口要比DH87MC多出一组,但USB 2.0接口则比DH87MC少一组,另外DH87MC还拥有1条PIC-E ×4插槽以及3条PCI插槽,这在DH87RL上是没有的。
商用的B85以及Q87的型号分别是DB85FL和DQ87PG,亮着均属MicroATX板型设计,其中DQ87PG的外观在文档上已经曝光,预计DB85FL的外形与之相差不会太大。
具体发布时间方面,除了DQ87PG之外,其余产品的出货时间都是今年季度,这也许就代表着在Haswell处理器正式发布之前我们就能够看到他们的真身了。