来源:飞象网
时间:2013-04-11
据国外媒体报道,英国移动运营商EE公司日前宣布,将目前分配给4G网络的1800 MHz频谱数量增加一倍,并在这一过程中令网络速度翻番。该公司将4G网络使用的频谱数量从10MHz提高至20MHz,为客户提供更多容量。
该公司表示,将在今年夏季实现其4G网络速度倍增的地区包括伯明翰、布里斯托尔、加的夫、爱丁堡、格拉斯哥、利兹、伦敦、曼彻斯特、利物浦和谢菲尔德。预计其他网络也将于同期开始推出各自的4G服务(视近举行的LTE频谱拍卖结果而定),因此这是EE维持其超高速数据服务顶级提供商地位的重要时机。
EE表示,被这一增强频谱分配计划覆盖的区域用户将获得超过80Mbps的网络速度。实验室速度测试结果甚至高达130Mbps。受此影响,EE全国用户的平均速度将超过20Mbps。
不过,EE仍未说明计划如何使用在通信办公室拍卖中竞得的4G频谱。近,该公司高管在接受Pocket-lint网站记者采访时表示,合并后,其服务可能相当于或优于世界上其他国家/地区(包括美国)的速度,虽然目前只是在起步阶段。
该移动运营商预计,在接下来的三年中,移动数据流量将增长750%,而其目前的目标是在圣诞节前用户达到100万。