来源:新浪数码
时间:2013-04-11
新浪数码讯 4月10日消息,2013年 英特尔 信息技术峰会(IDF)在北京国家会议中心举行,在上午举行的主题演讲中,英特尔公司高级副总裁兼PC客户端事业部总经理施浩德表示,超极本发展方向是全新二合一便携可拆卸超极本,让平板电脑和PC的体验在一个设备上实现。同时,施浩德还透露了英特尔Haswell一些细节。
施浩德透露,80%的人在浏览网络和完成任务时主动使用触控。目前,我们和供应商提供合作,现在市场上13寸以上的触控机型配合Win 8系统超过60款。这些机型都在中国市场上市,国内用户也可以直接体验到这些产品。
施浩德同时展示了第四代英特尔酷睿处理器的细节。包括超低功耗、更长的续航、更快的运算速度。同时,Haswell中集成的3D显卡性能增长两倍,新的集成式封装内存,支持DX11.1,OpenCL 1.2和OpenGL 4.0,提供了新的三屏显示支持。
施浩德在现场还演示了的核心显卡对比独立显卡的性能测试。结果核心显卡表现优异,英特尔希望通过高性能核心显卡取代80%的独立显卡。
此外,下一代超极本厚度将缩减至17mm,续航时间可以达到13小时,并配备英特尔WiDi无线显示技术。(图文/于泽)