来源:CCTIME飞象网
时间:2013-04-11
新闻回溯:
新加坡移动运营商通公司(M1)3月27日宣布推出该国个基于 LTE 的 4G 预付费宽带服务。
2012年9月,通启动LTE网络商用,初仅面向合同用户。其覆盖全新加坡的网络提供高达75Mbps的理论下行速率。
通的4G预付费数据业务价格18新加坡元(约合92元人民币),包含1GB本地数据流量,以30天或流量用完时间为一个有效周期。用户可以用通充值卡或信用卡为4G预付费数据业务充值。
M1首席营销官P.Subramaniam说:“凭借我们全国性的4G网络,我们很高兴能在新加坡个提供4G预付费宽带服务。我们的预付费用户现在可以享受超快速的全国4G数据接入和增强型的用户体验。”
《环球》评谈:
通是新加坡第三大移动运营商,作为一家竞争性运营商,通一直敢于尝试。该公司曾在新加坡率先推出免费短信计划。如今,在4G业务方面,通同样个向预付费用户伸出了橄榄枝。
尽管预付费业务用户的平均ARPU较低,但事实上,它不仅是很多竞争性运营商打开局面的法宝,也是电信运营商在推出新业务时的一个突破口。香港和记黄埔是全球较早推出3G服务的电信运营商之一,初通过子公司3,在欧洲、澳大利亚和中国香港开展3G业务。其中3公司在英国和意大利的3G用户增长迅速,占其全部用户的大半。这就主要得益于该公司对预付费用户的重视。3公司在英国和意大利利用签约手续非常简单的预付费方式获得了大部分新用户,截至2005年3月30日,预付费用户在整个签约用户中所占的比例方面,意大利为90%,英国为55%。
很多电信运营商都有让每位用户享受到4G网络带来的更好体验的宏愿,也都想在百舸争流的4G大潮中脱颖而出,因此预付费用户的价值就在对市场份额的激烈竞争中体现了出来。