• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Altera展示业界款QPI 1.1 FPGA本地代理

来源:21ic
时间:2013-04-11

分享至:

21ic讯 Altera公司日期宣布,在业界首次展示Intel QuickPath互联(QPI)协议1.1支持的FPGA本地代理(Home Agent)。与Intel的Sandy Bridge XEON处理器相连接,这一演示在Pactron Vigor开发平台上采用了Altera® Stratix® V FPGA,它被配置为本地代理,并同时支持高速缓存代理(Caching Agent)和本地代理。这一解决方案非常适合低延时信号处理、数据包处理和嵌入式应用设计,例如,高频度交易和大数据,与传统CPU配置相比,这些应用要求进一步提高每瓦计算性能。4月10号至4月11号,在北京举行的Intel开发人员论坛(IDF)上,Altera在E120展位上展示了其QPI 1.1知识产权(IP)解决方案,Pactron Vigor开发平台同时支持高速缓存代理和本地代理。

QPI是与Intel服务器处理器实现协调连接的方法。Altera StratixV FPGA收发器完全能够支持Intel QPI 8 Gbps电气规范。低延时高宽带系统的开发人员如果希望能够扩展Intel在x86编程上所使用的共享存储器模型,现在就可以将Stratix V FPGA高效的集成到他们的系统中。本地代理演示实现了对主板的32 GB存储器寻址,其主板与支持双通道的插槽相连,从而连接到4个8 GB RDIMM。

Altera计算和存储产品线总监David Gamba表示:“我们的QPI 1.1解决方案为数据中心和高性能计算应用开发人员提供了平台,大幅度提高了他们的计算性能,同时降低了系统成本和功耗。通过并行处理,加速数据传输,FPGA为大数据高速处理提供了高效的方法。”

Pactron为OEM合作伙伴设计开发可靠全面的嵌入式系统,提供存储、无线、移动、网络、音视频和互联网链接。公司提供的集成硬件和软件平台被置入到端到端解决方案中,帮助客户降低了风险,加速了产品面市,减小了开发成本,增强了设计体系结构。

供货信息

现在可以提供Altera Stratix V QPI 1.1 IP解决方案。现在由Pactron提供Pactron Vigor开发平台。

标签 电子研发 Digikey采购 Digikey代购 小批量芯片 芯片代购

更多新闻