来源:21ic
时间:2013-04-11
21ic讯 根据信息及分析公司IHS的IHS iSuppli MEMS专题报告,中国手机和平板电脑制造商在2012年使他们的微电子机械系统(MEMS)运动传感器采购份额增加了一倍,显著地反映了这些公司在全球市场中的不断上升。
总体而言,中国制造商是去年手机和平板电脑的运动传感器的第三大用户,从2011年的7%上升到2012年的15%。如下述图表所示。
IHS MEMS和传感器部门总监和资深首席分析师Jérémie Bouchaud谈到:“采购商分为两类:类以中兴、华为、联想和酷派等大公司为主;第二类则由众多小公司构成。在未来几年内,这两类采购商将向不同的方向发展。在2016年之前,大型制造商将一直保持增长,但是小型制造商目前所享受的繁荣受智能手机的长尾增长驱动,这是一种无法长期维持的泡沫。随着顶级供应商开始为该市场优化低端平台,小型制造商的增长窗口将随之缩小,这种情况将会持续几年。”
苹果和三星电子是2012年手机和平板电脑的MEMS传感器的两个买家,几乎控制了去年总市场的五分之三。这也是这两家巨头在价格谈判时的优势。苹果和三星的这种强势的增长势头预计至少会持续到2016年,并将保留约55%的市场份额。
去年四家供应商的MEMS运动传感器的出货总价值超过10亿美元,占该市场的84%。意法半导体排名,出货6.40亿美元,其次是旭化成,出货2.36亿美元,博世传感器出货1.35亿美元,应美盛出货1.21亿美元。