来源:21ic
时间:2013-04-11
21ic讯 DIGITIMES Research预估2013年全球MOCVD设备出货量将为148台,较2012年减少46%,主要原因是LED芯片业者产能充足,2013年目标以填满产能为主,再加上LED TV背光源颗数朝减量化发展、LED照明需求下半年才将显著提升等因素下,全球MOCVD设备需求量不若前期高。
从各设备厂全球产业地位来看,仍以Veeco市占率,2013年预估达60.2%,主因大陆对其设备订单量高所致;其次则为Aixtron的35.8%。值得注意的是,因大陆政府扶持当地设备业者发展多片式机台,近期已开始出货,虽尚未对前述两大厂构成威胁,然大陆芯片业者亦开始少量采用。
在各区域市场需求比重分布方面,2013年仍将以大陆比重、达62%,主因为前两年申请但未使用的补助款递延至2013年,另Tier 2芯片业者将持续扩充产能;另,日本LED厂如东芝等亦有少量设备需求,该厂主要用于生产LED用硅基板磊芯片。