来源:中国电子网
时间:2013-04-11
从可以记录心率的智能手表,到可以追踪身体活动的智能臂带,可佩戴电子产品与健康监控设备正在日益吸引关注自身健康的消费者兴趣,用于这些产品的MEMS传感器的出货量将在短短五年内增长三倍以上。
据IHS iSuppli公司,从2000万美元左右的稳定基础开始起步,预计可佩戴电子产品与健康监控设备中的MEMS运动传感器营业收入今年将增至3100万美元,2014年上升33%至4130万美元。2015年将进一步增长47%至6080万美元。
未来五年中,增幅将出现在2016年,届时年度营业收入将跳增50%至9150万美元。届时该市场将是2011年2080万美元规模的四倍以上,如图2所示。
图2:全球可佩戴电子产品与健康监控设备中的MEMS运动传感器营业收入预测 (以百万美元计)
有两个趋势暗示,可佩戴与移动健康技术市场将不断增长,进而促进用于这些应用的MEMS运动传感器市场的增长。个趋势是,全球各地的平均期望寿命延长,同时心血管疾病与糖尿病等疾病高发。第二个趋势是人们越来越重视健康保养问题。人们对于健康营养、膳食计划、体育馆会员资格和基于健康的移动应用的需求快速上升,反映出人们对于健康更加重视。
例如,由于雇主设法改善企业的健康策略,FitLinxx Pebble和Fitbug等活动监控器正在戴到越来越多的消费者手上。在美国,这在一定程度上缘于消费者指定的医疗保健计划以及平价医疗法案(Affordable Care Act),该法案激励保险商采取疾病预防手段。这 些企业计划为新型监控设备开辟了另一个推广渠道。
市场驱动因素以及主要可佩戴电子产品
有几个因素将帮助驱动该市场增长。首先,传感器技术已经成熟,已通过智能手机而提供给消费者。智能手机采用加速计、陀螺仪以及电子罗盘等传感器。迄今为止,智能手机使用了数以10亿计的传感器,帮助降低了传感器的平均销售价格并改善了其生产情况。
被诊断为存在与缺乏锻炼有关的健康问题的病人,也是推动该市场增长的一大因素。在医生或者雇主的鼓励下,这些人开始追踪自己的活动情况并管理自己的身体状况。
其它重要驱动因素包括蓝牙低能量4.0通讯协议的普及与适用性,以及传感器厂商努力促进传感器的集成以及小型化。
从集成与小型化方面来看,传感器融合技术以及小型二合一传感器的出现,比如法国-意大利企业意法半导体、美国InvenSense及德国博世推出的9轴惯性测量单元,使得厂商更容易把运动传感器整合到多种可佩戴产品之中。
InvenSense等传感器供应商推出的开发工具,同样激发了体育应用设计师的想像力。新产品不断涌现,比如带有运动传感器监测跳跃高度以及运动速度的滑板与滑雪板,以及用于改进游泳技术的9轴动作追踪臂带。
在预测期末端的2016年,采用MEMS运动传感器的主要可佩戴电子设备将是活动监控器。目前已有巨大需求,这种产品采用一个内置的加速计用于监控运动和提供反馈,比如热量消耗情况。
计步器将是第二大应用,用于帮助确定所走的步数,现已成为流行的锻炼测量产品;其次是智能手表与智能眼镜,将成为下一个应用。在智能手表领域,据传苹果不久将推出一款iWatch产品,谷歌与三星也在考虑进入这个领域。
虽然可佩戴技术与移动健康市场的繁荣发展已经万事具备,但活动监控器与类似器件能否得到大规模采用将取决于厂商能否成功推出所谓的真正生活方式产品。这类产品将是可穿戴的、类似于珠宝首饰那样佩戴而且不引人注意,使得佩戴者能够把这些设备与普通的服装和配饰搭配在一起。这类产品也应该容易使用、性能可靠和价格诱人,这样才能限度地得到消费者的青睐。
可佩戴电子产品与健康监控市场的增长,将为MEMS运动传感器制造商创造一个非常好的营业收入增长机会。