• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Intel宣布Haswell发布时间:核显性能大提升

来源:mydrivers
时间:2013-04-11

分享至:

在今天举办的IDF 2013(英特尔信息技术峰会)上,Intel正式宣布了第四代酷睿、全新微架构处理器Haswell。Intel现场表示,Haswell处理器将于今年第二季度正式发布,但未透露具体上市日期。

据Intel介绍,Haswell处理器是Intel推出的第四代酷睿处理器产品,除了采用22nm 3D三栅极晶体管技术,还创新采用了将处理器、芯片组封装到一起的PCH架构(BGA封装)。Haswell将对功耗进行着重优化,功耗低可降至第二代酷睿处理器(Sandy Bridge)的1/20。此外,Haswell还采用的集成式音频DSP,有助于延长移动产品的电池续航时间和提高音质。

值得一提的是,Intel宣称,全新Haswell处理器的核芯显卡性能将较之前有大幅提升,基本能取代80%的独立显卡。

除了桌面之外,全新的Haswell将在未来全面应用到超极本、变形本中,并未此类产品瞬间唤醒、触控、语音识别、无线显示以及续航时间方面将提供全新的出色体验。

之前,已有部分媒体通过特殊渠道拿到了Haswell处理器的工程样品,并且进行了简单的测试。根据此前的测试,Haswell的CPU性能提升有限,仅有10%左右,但核显性能部分提升幅度较大,少则15%,多则可超过50%。

标签 晶体管 国外代购 国外采购 国内采购 国内代购 元器件搜索

更多新闻