• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

体验定未来 编辑解析IDF2013六大热点

来源:中关村在线
时间:2013-04-10

分享至:

IT迷局的背后 体验看未来发展

短暂的假日之后,我们即将迎来全球每年的信息通信产业技术趋势走向的风向标——英特尔信息技术峰会(Intel Developer Forum, IDF )。这次峰会与以往相同的是——连续第七年在北京召开春季IDF大会(秋季IDF在美国举行),汇集英特尔以及广大合作伙伴、产业趋势的发展动态;不同的是,此次更加突出了用户“体验”(包括触控、交互、感知、云端应用等等体验)的地位,也是英特尔布局移动市场、迎战ARM的重要关口。

2013年英特尔信息技术峰会(IDF2013)定于4月10日至11日在北京国家会议中心举行。本届IDF主题已确定为“未来,用‘芯’体验”,宣示英特尔更加以用户体验为核心,立足英特尔架构继续扩大和深化产业合作,全面推动计算技术创新、芯片制造创新、应用体验创新、终端形态创新和云端智能创新,以强大的计算力开启一个全新的个性化体验新时代。






此次IDF大会将仅仅围绕“体验”这一主题展开,涉及超极本、Haswell、智能手机和平板电脑、大数据和云计算、感知计算、软件与服务等六大热点领域。在近日的英特尔官方微博中,也透露出IDF2013为值得关注的这六大领域,同时还号召广大博友对其为关注的热点进行投票:


IDF2013之热点


“英特尔中国天天事”发起的“热门”微博投票

手机领域的安卓和苹果的不断兴起,昔日的巨人诺基亚却早已丧失手机霸主的地位;私有云的构建和数据中心的部署几乎都基于x86平台的至强E5、至强E7平台;超极本尤其是第三代支持触控技术、有更长续航时间和性能的超极本,正日益成为笔记本的替代者;面向特定行业的专属解决方案比如大数据Hadoop 英特尔发行版,就是为了在x86平台上有更好的性能和应用体验,等等。这些其实都在说明一个道理:体验决定一切!应用引导市场,但体验却直接影响应用的广度和深度。

本次IDF2013以“未来,用‘芯’体验”为主题,突出了芯片所代表的计算力在未来用户体验中所扮演的更重要角色。长久以来,小到智能手机、感应终端,大至PC、笔记本甚至是支撑整个IT基础架构的服务器和网络、存储等设备,都有赖于芯片尤其是处理器在其中所起的作用。

产品:intel Hadoop发行版 Intel 其他软件

超极本

谈到超极本,就不免让人想起去年秋季IDF的主题——2013年将是PC脱胎换骨的一年,届时超极本将成 为主流产品。的确,超极本从代、第二代到如今第三代,通过不断创新和市场摸索,已经逐渐成 规模并贴近每一个用户的需求。

一方面,如今的超极本都将配备触控技术、变形技术,而且将采用更新的处理器(主要是Haswell),新一代处理器将对超极本带来革命性的影响,性能、续航、便携等各个方面都将有质地突破。



英特尔架构超极本 带来全方位的出色体验

Haswell是英特尔的第四代酷睿微处理器,将具有更佳的性能和更低的功耗。由于这些特点,Haswell将充当超极本的主要酷睿微处理器。这款微处理器将提供英特尔身份保护技术,用于改善安全性,同时还将利用DisplayPort 1.2支持多个显示器和高清4K监视器。


Haswell架构处理器将给超极本带来革命性变革

不过,新的架构意味着铺开市场的开始阶段会面临成本较大的困恼,据IHS iSuppli公司的计算平台服务,超极本价格需要降到600美元左右,才能达到成为主流产品所需的规模水平。不过相比之下,这些新特性带来的更好体验,对于很多用户来说还是充满了诱惑的。

产品:intel Hadoop发行版 Intel 其他软件

Haswell微架构

当然了,作为英特尔主打的下一代芯片架构,Haswell微架构必定会在IDF2013上大放奇光异彩。作为IvyBriege的继任者,下一代微处理器Haswell理论上属于Tick-Tock发展策略中的Tock阶段。它采用22nm制程工艺,PCI-E 3.0总线、HT超线程技术、Turbo Boost动态加速技术、QPI总线也都有所升级和优化。尤其是针对英特尔高级矢量扩展指令集2的优化,更为值得关注。

关于Haswell的具体规格,在此我们并不想过多提及,此前大家也都有所关注和了解。需要指出的是,近段时间已经有传言指出Haswell处理器已提供给PC厂商,并将在今年的六月份正式出货。



Haswell微架构

Haswell主要用于超极本和采用平板电脑与笔记本电脑混合设计的各种混合产品。根据英特尔CEO欧德宁的说法,Haswell的新型微架构是英特尔历史上每一代处理器在电池使用寿命方面改进的。自然,随着工艺和架构的不断升级,在功耗方面也会不断得到改善。而这种改善对于英特尔在平板电脑、超极本等领域抢占更多市场份额显得尤为重要。


Haswell架构特点

Haswell集成了完整的电压调节器,在GPU方面支持DX11.1与Open CL 1.2、优化了3D性能,支持HDMI、DP、DVI、VGA接口标准,可以实现三屏独立输出。这些对于注重应用体验的新计算平台来说,意义非同寻常。

产品:intel Hadoop发行版 Intel 其他软件

手机、平板与感知计算

在此次IDF2013大会举办之际,也恰逢英特尔首个智能手机Medfield平台Lava Xolo X900正式亮相几近一周年。在此次大会上,大家还有望看到第二部英特尔手机的升级产品联想K900并试用体验。

联想K900手机搭载的是Intel Atom Z2580处理器,该处理器属于Clover Trail+家族的处理器,而 Clover Trail+使用的仍Medfield平台,只不过它增加了第二个CPU核心(双核四线程),GPU性能(双核PowerVR SGX544)也得到进一步提升,并且还引入了Clover Trail中采用的增强版内存控制器。



联想K900

而在产品配置方面,还有可能采用Z2560、Z2520等芯片。采用英特尔架构的手机,往往可以提供极速、丰富的视频、图形和网络内容体验。同时,通过Atom工艺的不断升级和架构的更迭,未来还将在更高性能的基础上能进一步降低能耗,实现更长的续航使用体验。

另一个值得关注的移动应用体验的产品当属平板电脑了。英特尔平板电脑在行业应用方面前景广阔,比如教育、医疗、金融和高性能计算等行业及领域。

在此次IDF2013大会上,我们有望看到英特尔展出的新型创新外形和技术,它们可为不同的消费者和企业提供卓越的终用户体验。

感知计算是一种融合了多种创新技术的新技术应用,结合目前已有的触控、重力感应、NFC等感知技术和未来的面部识别、体感、语音操控、眼球操控等,为用户提供全方位的感知计算。

关于感知计算,英特尔邓慕理先生将参加此次的IDF2013,并围绕感知计算发表演讲和展示。有兴趣的读者不妨关注ZOL的专题报道。

产品:intel Hadoop发行版 Intel 其他软件

大数据、云计算与软件服务

回到我们大数据和云计算领域。首先,在数据中心方面,和往届IDF类似,会在IDF2013召开的前一天举办ODCA(英特尔开放数据中心联盟)沟通会。

ODCA是由英特尔倡导并以技术顾问的形式与广大行业用户代表创建的开放组织。在去年的分享会上,开放数据中心联盟在过去一年间实现了高速成长,不但在成员数量上从超过280家增长到300家以上(每年掌握的IT预算超过1,000亿美元),而且还更新了其路线图中与供应商担保、合规性监控、虚拟化互操作性、I/O控制、碳排放量相关的五个应用模型。



O DCA logo(来源:intel)

作为连接开放数据中心联盟和终云计算产品和解决方案提供商的桥梁,英特尔公司的重要使命就是解析前者的需求要点,并针对自身核心产品——处理器平台和周边技术进行创新,以求为合作伙伴们开发的,可满足这些需求的解决方案提供性能、能效和功能上的化支持。

在英特尔创新技术的支持下,开放架构产业界的厂商,尤其是英特尔云构建计划的参与者在云计算产品和解决方案创新的速度、质量上都实现了大幅提升——该计划的参与厂商和它们提供的云计算参考架构不仅从2010年10月的20家和20个分别增至今天的40家以上和90个,各实现了1倍以上和4倍以上的增幅,而且其现有参考架构中,还有相当一部分是根据英特尔的至强处理器E5产品家族进行了优化和更新。

此次IDF2013大会前夕,来自中国联通的柳博亮将作为ODCA代表在此次沟通会上介绍该联盟目前的发展状况、分享ODCA对应用模型路线图的更新、阐述其2013年的主要任务。


英特尔Hadoop发行版模块组成

大数据方面,见更多的是基于英特尔Hadoop以及计算、存储、网络以及管理带来的整套解决方案。也就是说,大数据不仅更突出了英特尔底层架构的整个平台解决方案,更强调了软件尤其是Hadoop分布式系统在其中所扮演的作用。

继英特尔发布Hadoop发行版1.0和2.0版本之后,以及此前还发布的免费版英特尔Hadoop,英特尔还将在此次IDF2013上展示另一个新版本的Hadoop。此外,英特尔还将宣布有关英特尔Hadoop发行版培训认证项目。关于这方面的内容,还望读者留意本频道的实时报道。

软件服务方面,还包括有数据中心管理、功耗监测、中间件、用户交互式系统以及各行业解决方案等等。

标签 IDF 热点 安富利采购 安富利代购 E络盟采购 E络盟代购 芯片代购网

更多新闻