来源:中国行业研究网
时间:2013-04-10
AM-OLED面板/显示器产业在三星Samsung全力支持下、持续茁壮。根据市场研究机构NPDDisplaySearchQuarterlyWorldwideFPDShipmentandForecastReport报告显示,2013年全球AM-OLED面板/显示器出货金额可能达到113亿美元、较2012年(69亿美元)大幅成长69%。这也将是AM-OLED面板/显示器出货金额首度超越百亿美元规模。
然而,NPDDisplaySearch大中华区副总谢勤益认为,只要AM-OLED显示器业务模式持续限制在单一供货商(三星显示SamsungDisplay)以及单一客户(三星SamsungMobile),则AM-OLED显示器未来的成长性值得商榷。在缺乏其他面板制造商大规模投资与参与情况下,OLED显示技术恐难取代TFT-LCD、成为显示器主流。
谢勤益指出,近来AM-OLED面板/显示器出货金额大幅成长、主要系来自于手机应用。尤其推出的三星SamsungGalaxyS4导入了5英寸分辨率达1920×1080(440ppi)AM-OLED面板,平均每片单价超过65美元(包含整合On-Cell触控设计)。预估2013年整体5英寸AM-OLED智能手机面板出货量将达5200万片,营收估达32亿美元。
目前三星不仅在手机产品大量采用AM-OLED面板,同时也将AM-OLED面板导入其他产品,包括GalaxyNote、GalaxyPlayer、数字相机等等。尽管高分辨率一直是AM-OLED面板的重要挑战,因此三星曾经考虑在高阶机种改用低温多晶硅LTPSTFT-LCD液晶面板,但后来三星已可生产高分辨率(440ppi)AM-OLED。
另外,虽然2013年55英寸FullHD分辨率的AM-OLED电视面板出货量可能相当有限,但仍然有助于贡献2013年整体AM-OLED面板/显示器出货金额(营收),AM-OLED显示器产业目前与TFT-LCD液晶面板产业不同处、在于AM-OLED领域由三星寡占全局。对其他面板厂商来说,要进入AM-OLED市场的障碍并不在于技术,而是营收(来源)与投资能力。
印度是亚洲中压变频器重要的市场之一。大多数的全球公司都将业务拓展至印度,因此推动了中压变频器等工业自动化控制系统的需求。印度制造企业需要生产更为复杂完善的产品以此不断往价值链上方攀登,这也会进一步推动市场对于控制系统的需求。尽管受到全球财务危机的影响,且国内需求下滑,印度中压变频器市场在去年还是稳健增长,ARC研究报告分析道。
整体中压变频器市场的增长受益于许多不同的行业,其中包括电力发电,水泥与玻璃,矿业和金属,塑料和橡胶,油气以及水与污水处理。
主要驱动因素:能源和电力基础设施
ARC 相信印度的中压变频器市场的发展将优于全球增长水平,预测期内 (2011-2016) 的CAGR将接近10.5%。中压变频器市场的增长主要是由于受到矿业和能源相关行业的大量消费的积极影响。印度的目标是在接下去的五年 (2012-2017) 增加超过80, 000 兆瓦,将促进中压变频器业务在印度的发展。
同时,能源密集型行业,如水泥,金属与矿业,油气等行业将加大对于自动化设备的投资,包括中压变频器和其他规格的变频器,这些都是帮助用户达到节能目标的重要工具。
“印度的工业增长正在进入一个新的阶段,能源效率和节约是未来发展的重要关键。印度正大力投资电力基础设施和制造业,同时关注能源节约和可再生能源带来的成本下降,这些都是印度中压变频器市场长期增长的积极因素。”《中压变频器(MV-AC Drives)印度市场研究报告》联合作者G.Ganapathiraman分析道。
全球半导体公司2012年营业额资料出炉,英特尔(Intel)及三星电子继续蝉联前2名,以供应手机晶片为主要业务的高通(Qualcomm),由2011年的第6名跳升到第3名。
去年英特尔公司营业额为474.2亿美元,年减2.7%,从总体半导体产业角度来看,去年全球半导体营业额为3041亿美元,年减2.2%,英特尔的表现略逊于整体半导体产业。
高通成长傲视群伦
第2名三星电子年增率表现较英特尔佳,半导体营业额为312.6亿美元,年增9.5%。不过三星电子的高成长主要是因它将三星电机的LED(LightEmittingDiode,发光二极体)部门并入。
高通2012年营业额为131.8亿美元,年增29.2%,年成长率傲视群伦。高通的成长主要受惠于智慧型手机市场蓬勃发展,其晶片是包括苹果iPhone在内,许多手机主要原件。
英特尔、三星及高通这3家全球半导体公司,2012年营业额合计918.6亿美元,占全球半导体产业营业额的30.2%,3家公司囊括近1/3的市场,可见其影响力之大。
英特尔前景有疑虑
这3大公司中,英特尔的前景颇有疑虑,主要是英特尔主力产品是个人电脑处理器,而个人电脑产业前景江河日下,这对其前景有很大威胁。高通在无线通讯产业持续热络的加持下,尔后的成长可期。
排名第4的是德州仪器(TexasInstrument,TI),2012年营业额为120.4亿美元年减13.8%;东芝营业额为111.3亿美元,年减12.6%,排名第5。日本瑞萨(Renesas)电子营业额92.4亿美元,年减13.3%,排名第6。这3家公司表现皆逊于整体半导体产业的水准。
大小M合并跃14名
SK海力士(SKHynix)、意法(STMicroelectronics)、博通(Broadcom)及美光(Micron),2012年营业额分别为89.7亿美元、84.9亿美元、78.4亿美元及67.7亿美元,居全球第7至10大半导体公司。这4家公司中,除博通营业额年成长率为9.5%外,其余3家皆为负成长。
台湾的联发科,去年营业额33.6亿美元,年增1.5%,全球排名由21名进步到18名;晨星半导体营业额12.7亿美元,年增4.4%,全球排名41名。由于2家公司即将合并,排名可提升到14名。