来源:中国电子网
时间:2013-04-10
ARM和意法半导体(STMicroelectronics,ST)携手宣布首款配合 MATLAB 和 Simulink 支援 ARM Cortex-M 系统的嵌入式 Embedded Coder 已上市。
意法半导体与ARM的合作专案得到MathWorks的全力支援,使软体开发人员能够在 MATLAB 和 Simulink 环境中开发演算法,然后在处理器回路(PIL)模拟中编译目标、整合、侦错及测试这些模型。 Embedded Coder 产生的C程式码在 STM32 评估板上执行, Keil 微控制器开发套件(MDK-ARM)的侦错器与 Simulink 直接互动,进一步简化程式码整合过程。
意法半导体微控制器产品部总经理Michel Buffa表示,基于客户对 MATLAB 和 Simulink 支援需求强烈,意法半导体研发出超越 Cortex-M 处理器所支援的范围,开发更多的周边设备模组,进一步简化 PIL 模拟测试过程,并让数位讯号处理(DSP)标准工具可在基于 Cortex-M 核心的 STM32 微控制器上执行。
ARM嵌入式系统行销总监Richard York表示,这个专案让开发人员能够轻松且高效地开发更多的模型,直到为基于 Cortex 处理器的开发专案产生化的程式码。 MATLAB 、 Simulink 与 Keil MDK- ARM 的整合,将有助于使开发人员更快地推出基于Cortex处理器的创新系统和产品。
现在ARM向早期用户直接提供新的 Embedded Coder 支援 Beta 测试版,今年4月提供正式版下载服务。