• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

22nm死磕ARM Intel新一代Atom处理器首秀

来源:mydrivers
时间:2013-04-10

分享至:

到今年底的时候Intel的Atom处理器制造工艺也将会采用22nm 3D晶体管技术,目前的超低功耗的Bordenville平台未来会被新工艺新架构的Avoton取代。

Bordenville平台中的代表型号是Atom S1200,它号称是世界上首款将功耗控制在6W以内的64位处理器。相信它在架构升级并改进制造工艺之后性能会有提升,功耗也会进一步的降低,对ARM在低功耗市场上的垄断地位会造成一定的影响。

不过今天的主角并不是S1200,毕竟它还是32nm时代的产物,虽然它的22nm继任者要到年底才会发布,但今天Intel已经迫不及待的将它秀了出来。

在Intel公布的图片中我们可以看到来自Intel的工程师妹子Raejeanne Skillern左手拿的是Atom S1200,右手拿的则是22nm Avoton平台的产品,这是22nm Atom处理器首次秀出真身。

不过从图片上我们看不出二者有什么区别,就连核心面积也差不多大,也就是说22nm Atom处理器将会拥有更多的晶体管,规格上肯定会有所提升。

另外根据此前的情况来看,22nm Atom处理器的核心架构也会从目前的Saltwell升级到Sliver Mont,抛弃使用已久的顺序指令集(in order)改用性能更高的乱序指令(out of order),性能相对这一代产品能够提升100%。

标签 晶体管 元器件芯片采购 元器件芯片采购网 元器件芯片代购网 芯片采购网 元器件搜索平台

更多新闻