• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

东芝开发出全新CORTEX™-M3内核微控制器TMPM36BFYFG

来源:EEWORLD
时间:2013-04-09

分享至:

东京--(美国商业资讯)-- 东芝 公司(Toshiba) (TOKYO:6502)今日宣布其TXO3系列ARM®内核微处理器中新增了成员 TMPM36BFYFG 。新款产品改善了基本性能,功耗降至东芝此前产品的2/3。该产品将于2013年11月投入量产。

开发背景:

东芝于2009年着手开发其首款Cortex™-M3内核微处理器TMPM330FDFG。此后,该公司便一直专注于为众多应用开发整合特定设计的产品系列。

随着嵌入式应用功能和性能的改善,市场对具有内存可伸缩、接口功能丰富和更低功耗等特性的设计的需求日益增长。

特性:

内部设计评审显示,除了标准的外围IP提升外,TMPM36BFYFG的功耗仅是同类产品的2/3。TMPM36BFYFG可通过优化总线架构降低整个系统的能耗。新款微处理器配备了丰富的通信接口和多用电机控制及IGBT控制计时器,是家电、计算机外围控制仪器和子系统、办公自动化设备以及自动化工厂机器的理想系统控制器。东芝将通过新款设备扩充其专业产品系列。

应用:

家电、医疗设备、计算机外围设备、监视器、通信设备、打印机、销售终端、家用能量管理系统和工业机器只不过是TMPM36BFYFG潜在应用中的一小部分。



有关该产品的更多信息,敬请查看以下链接:
//www.semicon.toshiba.co.jp/eng/product/micro/selection/arm/tx03series/selection/1268135_6966.html

注1:东芝的ARM内核微控制器
//www.semicon.toshiba.co.jp/eng/product/micro/selection/arm/index.html

注2:ARM、ARM Cortex、Thumb和ARM Cortex-M3是ARM Limited的商标或注册商标

关于东芝

东芝是一家的多元化制造商、解决方案提供商以及先进电子电器产品和系统营销商。东芝集团的创新和成像业务非常广泛,包括:数码产品,包括LCD电视、笔记本电脑、零售解决方案和多功能一体机(MFP);电子产品,包括半导体、存储产品和材料;工业和社会基础设施系统,包括发电系统、智能社区解决方案、医疗系统以及扶手电梯和升降机;以及家用电器。

东芝成立于1875年,如今运营有一个由550多家各级公司组成的全球网络,在全球拥有202,000名员工,年销售额逾6.1万亿日元(约合740亿美元)。请访问东芝网站:www.toshiba.co.jp/index.htm

照片/多媒体资料库可以通过以下网址获得://www.businesswire.com/multimedia/home/20130402006984/en/

免责声明:本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用,烦请参照原文,原文版本乃具法律效力之版本。

联系方式:
东芝公司
半导体 & 存储产品公司
Koji Takahata, +81-3-3457-4963
semicon-NR-mailbox@ml.toshiba.co.jp



标签 东芝 CORTEX™-M3 内核微控制器 TMPM36BFYFG 芯片搜索 IC搜索 国外IC采购 国外IC搜索 电子元器件搜索

更多新闻