来源:EEWORLD
时间:2013-04-09
维也纳--(美国商业资讯)-- TTControl 是TTTech Computertechnik AG和Hydac International GmbH的合资公司,专门致力于为工程车辆和移动机械提供灵活耐用的控制系统和智能显示器。该公司推出了HY-TTC 30X系列用户友好型智能I/O模块产品。这些I/O模块是基于CANopen的模块化解决方案,用于扩充移动应用的I/O数量,极具成本效益。所有模块均符合EN ISO13849要求。这些控制器适合用于车辆的不同控制任务,在基于CAN的网络架构中充当从属单元。
HY-TTC 30X系列智能I/O从属模块与主电子控制单元一起使用,并受其控制,该控制单元可安装在车辆的不同地方,并通过标准化的CANopen协议与从属模块通信。这种分布式电子架构减少了布线,因此设计更为经济。
HY-TTC 30X系列将包括四个型号的模块,各版本分别侧重于控制比例阀、数字/模拟输出或输入。这些型号让用户可以构建任何I/O组。I/O模块的另一个使用实例就是控制并非一直在车上的附加设备,这样在配置较低的车型中,就可以省去相应模块,从而降低成本。
TTControl服务和运营总监Roberto Ferrari总结说:“我们很高兴新推出针对车辆所有控制任务的智能模块化I/O模块系列,通过减少布线和使用标准化协议来实现快速简单的安装,从而帮助我们的客户降低成本。由于可以以模块化方式使用从属模块,此I/O模块系列可以省掉多余的I/O,进一步确保了成本效益。”
所有模块均拥有紧凑的铝压铸外壳保护,提供广泛的可配置I/O,支持PWM输出的局部电流控制。所有I/O模块均配备可直接执行的软件和电子数据表(EDS-File)。当CODESYS®中编入主程序,EDS-File可以导入到CODESYS开发环境。这样可以使设置简单便捷,节省开发时间。
通过为Ladog、Casagrande、BLUELIFT和Prinoth提供解决方案,TTControl在提供满足工程车辆和移动机械需求的智能模块化I/O模块方面积累了丰富的经验