• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Vishay推出用于直接IGBT安装的镀金属聚丙烯膜缓冲电容器

来源:EEWORLD
时间:2013-04-09

分享至:

宾夕法尼亚、MALVERN — 2013 年 4 月8日 — 日前, Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款高性能镀金属聚丙烯膜缓冲 电容器 ---Vishay Roederstein MKP386M,该器件可直接安装在绝缘栅双极型晶体管( IGBT )模块上,容量从0.047µF到10µF,可在+105℃高温下工作,有700VDC~2500VDC和420VAC~800VAC共7个电压等级。

MKP386M可承受2500V/μs的高能脉冲和1850A的峰值电流,寿命超过30万小时,可减少由切换IGBT引起的电压和电流尖峰,这种尖峰是电磁干扰(EMI)的重要来源。典型应用包括功率转换器、频率转换器,以及风力机逆变器、中功率和高功率太阳能逆变器、汽车动力总成中的电机驱动。Vishay还提供结构长度58mm的器件,用于高功率IGBT模块。

缓冲电容器的ESR低至1.5mΩ,容量公差±5 %,引线间隔的每毫米自感为0.7nH,RMS电流高达20A。器件采用阻燃塑料外壳和环氧树脂密封,无铅、无卤素,符合RoHS指令。

MKP386M现可提供样品,并已实现量产,供货周期为十周到十二周。

VISHAY简介
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界者。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。

标签 Vishay IGBT 电容器 芯片采购网 元器件搜索平台 ICkey芯片代购网 ICkey芯片交易网 小批量现货代购

更多新闻