• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

艾法斯与Bird®科技公司联合为Aeroflex 3550射频测试系统增加新的RF测试功能

来源:EEWORLD
时间:2013-04-09

分享至:

2013年3月 — 艾法斯 控股公司( Aeroflex Holding Corp.,纽交所代码:ARX)旗下的全资子公司艾法斯公司(Aeroflex Incorporated)日前宣布:该公司已经为其业界的 3550 手持无线电综合测试仪添加了对Bird出品的通过式宽带功率敏感器的支持。本次升级所增加的对包括Bird 5017在内的Bird功率敏感器的支持,使3550可在外场功率测试中提高测量精度。Bird 5017功率敏感器支持从25MHz到1 GHz频率范围,其测试精度为读数的±4%。艾法斯Wichita分部的市场营销总监Rob Barden说:“为Aeroflex 3550增加了对Bird功率测试产品的支持后,可使3550在实际应用中增加测试功能,提升测试精度;除了提升功率测量功能之外, 5017的使用还为3550增加了测试峰包功率和波峰因子的功能。”

Bird 科技公司销售副总裁Terry Grant说:“5017可以直接地高精度测量平均功率、峰值功率和占空比,并使用这些精确的测量值计算出多种其他重要的信号参数,如电压驻波比(VSWR)、回波损耗、反射系数、波峰因子、平均脉冲功率和互补累计分布函数(CCDF)。”

3550综测仪的重量很轻(包含电池为3.75公斤),可用于模拟、DMR、P25、NXDN™和dPMR系统的外场测试,其内部电池能支持仪表4.5小时的连续工作。3550综测仪支持用户测试无线电通信系统的各个方面——发射机、接收机、天馈线——如此强大的功能通常只有复杂的台式设备才能拥有。3550满足MIL-P RF -28800F规范对湿度、冲击与振动的要求,工作温度范围为0o C到+50o C。

价格与供货
发货日期是在收到订单后的8周。如想获得有关定价的更多信息,可发送邮件到: james.ding@aeroflex.com ,或联络您所在区域的艾法斯销售办事处。北京 :010-6539 1166,上海: 021-2028 3588, 深圳: 0755-3301 9358,西安: 029-8177 3099。

关于Aeroflex
艾法斯(Aeroflex)是一家为航天、航空、国防、无线通信、医疗及其他市场领域内企业提供高性能微电子器件和测试测量仪表的全球性厂家。

标签 艾法斯 Bird® Aeroflex 3550 射频 RF 安富利代购 E络盟采购 E络盟代购 芯片代购网 IC代购网

更多新闻