来源:OFweek电子工程网
时间:2013-04-09
OFweek 电子工程 网讯: 据国外媒体报道,消息人士透露, 微软 将在下一代Xbox游戏机里使用 AMD 处理器,以削减硬件生产成本,并吸引开发人员创作更多的游戏。受此消息刺激,AMD股价实现近两年来涨幅。
匿名消息人士称,微软Xbox游戏机将使用 AMD处理器 ,整合Jaguar中央处理单元和图形处理芯片。Xbox处理器向个人计算机领域常见的x86架构转移,意味着微软将放弃IBM开发的Power PC技术,如今Xbox 360所使用的游戏碟片也将不再兼容。
对AMD而言,这是个好消息。索尼即将推出的PlayStation 4游戏机也将使用AMD芯片。全球视频游戏市场规模达670亿美元,AMD也希望从中获得更大的份额,进而降低对发展速度放缓的PC行业的依赖。微软也可以从中受益,因为游戏开发人员也开始从PC平台转至移动设备,他们会发现为下一代Xbox开发游戏更加容易。
“我们可能会看到更多的游戏产品,因为游戏机生产商称,游戏发行商才是真正的驾驶员。”科技咨询公司Envisioneering Group总裁理查德·多赫蒂(Richard Doherty)表示。开发人员不必再针对不同的设备重新开发“烟雾、阴影和倒影等”各种,他们可以开发一种格式并一直使用,并且行之有效。
多赫蒂表示,游戏发行商一直在抱怨说,现在每一款游戏机都使用一种架构,导致开发成本剧增。微软采用新芯片之后,这些游戏开发商的成本将有效压缩。
受此消息刺激,AMD股价周一在纽约证券交易市场上涨13%,报收于2.59美元,这是自2011年7月以来AMD股价的单日涨幅。今年以来,AMD股价已经累计上涨7.9%,扭转了此前的下跌总趋势。微软股价下跌0.4%,报收于28.59美元。自今年以来,微软股价累计上涨了7%。
消息人士称,微软原本计划在本月推出新款Xbox 360游戏机,但现在时间将有所推迟。微软计划在今年6月份的E3游戏展会,或者5月和6月期间的某一项专场活动上推出这款产品。有媒体报道称微软推出Xbox 360的时间为5月21日。
微软尚未公布下一代Xbox游戏机的规格,包括它是否会配置光驱,在线游戏功能的详细特点,以及娱乐服务等。AMD发言人约翰·泰勒(John Taylor)和微软发言人大卫·丹尼斯(David Dennis)均拒绝对此消息发表评论。