晶豪科技将于IIC-2012展示USBoom技术

来源:电子工程专辑
时间:2012-01-04

分享至:

晶豪科技股份有限公司(ESMT)将于明年IIC-2012展览会上提供完整的 USBoom 技术及无线基座解决方案。通过USB2/3接口电源,晶豪的USBoom技术可支持6Wx2 (8Ω)+12W(4Ω) 的瞬时输出功率。

晶豪科技音频功放产品线包含数字、模拟接口和USB装置,可以支持不同电视音频接口需求、完整电视和喇叭音频产品规划。高效能USB产品可以支持2Wx2 输出。近该公司正在重点推广薄型电视音响放大器芯片,低重音响及随身携带的电子产品。晶豪科技针对薄型电视音响放大器芯片,将陆续开发高功率的音响芯片及增加保护功能。另外,晶豪科技针对基座也会陆续推出各种解决方案。

晶豪科技从2007年起进入薄型电视音响功率放大器芯片领域,在2008年导入SONY Bravia LCD TV 并通过实体验证,2009年陆续被薄型电视控制芯片设计公司,如联发科技股份公司(MTK)及联咏科技股份公司(Novatek),采用并纳入公板设计当中。由于产品被纳入薄型电视控制芯片设计公司的公板设计,使得晶豪科技在音响功率放大器领域中拥有地位。目前晶豪科技主要的领域包括薄型电视音响功率放大器芯片、电源管理芯片及内存芯片的设计。

目前晶豪科技可提供内部工程师培训,关注员工职业发展以及技术成长,注重人才的相互吸引。晶豪科技还为客户提供了专业的技术团队,协助客户实时快速的解决问题,同时晶豪科技与客户之间维持着长期良好的伙伴关系,共同创造双赢的局面。

除晶豪科技外,IIC-2012现场将汇集众多优质技术厂商,于明年2月23-25日在深圳会展中心举行。

标签 IIC-2012 晶豪科技 USBoom技术 Digikey代购 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY IC代购