• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

分析称微软2017可能会遭到淘汰 已经难以增长

来源:搜狐IT
时间:2013-04-07

分享至:
不久前, 微软 毫无争议是科技之王,控制约90%个人电脑操作系统市场。但随着需求由桌面计算机转移至笔记本,再转移至平板与智能手机,微软的市场主导权已渐流失给了Google与苹果。Gartner今日公布一份报告预测,到 2017 年,使用Google公司Android操作系统的产品出货量,将远高于Window系统的PC与手机出货量。苹果iPhone与iPad的出货量将与微软驱动的产品相当。

分析师Henry Blodget说:“微软如果无法在智能手机或平板市场有所进展,三年或四年之后就将全然退场。”

到2017年,平板,手机与超迷你移动产品总销售量将达27亿台,达台式机与笔记本的十倍。

雅虎公司分析师Michael Santoli说:“市场已显示微软将难以增长。如果看看目前的现金流量,微软正日薄西山。”

微软股价较去年同期下跌了近9%,而Google股价则上涨逾25%。苹果股价虽较去年同期大跌了31%,许多人会说,这些数据并不代表销售与现金流量,而是预示领导人换人、竞争更加剧烈。

微软目前面临的挑战就是维持需求。微软能否在平板与智能手机市场急起直追?还是必须试着推出完全不同的产品?Santoli说,微软可能需要了 解市场,仅仅站在旧有的架构上恐难以生存。他说,在近乎独占的业务中微软赚了大钱,却少了风险观念,或许微软CEO该试着改变一些了。

Table 1

Worldwide Devices Shipments by Segment (Thousands of Units)


Source: Gartner (April 2013)

Table 2

Worldwide Devices Shipments by Operating System (Thousands of Units)






























标签 微软 2017 淘汰 小批量芯片 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY代购网 ICKEY

更多新闻