• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Atmel maXTouch控制器助力京瓷株式会社智能手机触摸屏

来源:中国电子网
时间:2013-04-07

分享至:

爱特梅尔公司(Atmel Corporation)宣布京瓷株式会社(Kyocera Corporation)已经选择爱特梅尔为其新的Rise、Hydro和Digno S智能手机提供触摸屏控制器

Atmel maXTouch mXT112E触摸屏控制器正在助力京瓷株式会社 Rise和Hydro 3.5-inch触摸屏,而Atmel maXTouch mXT224S则助力Digno S 4.7-inch触摸屏。

采用Atmel maXTouch触摸屏控制器,用户能够享用多点触摸体验,实现更快的响应速度、更高的精度和更少的无意触摸、更低的功耗、更高的显示屏亮度,即便在嘈杂的充电器周围也可以获得更好的运作性能。

京瓷株式会社工程技术经理小林信明表示:“我们继续将创新的智能手机设计带给世界各个地区的客户,为了向客户提供的触摸屏性能,我们选择Atmel maXTouch控制器以确保任何时候都实现无瑕疵的触摸性能。”

爱特梅尔公司触摸产品市场总监Binay Bajaj表示:“京瓷株式会社的Rise、Hydro and Digno S产品是目前提供予美国和日本市场消费者的三款好的智能手机,Rise和Hydro均为入门级美国市场提供了便利的触摸屏,而Digno S则为中档日本市场提供了很长的电池寿命。爱特梅尔期待与京瓷株式会社合作开发未来的设计。”

Rise和Hydro智能手机的主要功能包括:

3.5吋 HVGA触摸屏

在谷歌 Android™ 4 Ice Cream Sandwich操作系统上运行

1GHz处理器

3.2MP摄像头 / 摄录机

连接无线网络的Wi-Fi功能(热点)

Rise智能手机还带有滑出QWERTY键盘,而Hydro具有极高的防水性能。

Rise 和 Hydro智能手机目前均在美国市场供货。

Digno S智能手机的主要功能包括:

使用2,520mAh电池,具有超过18小时通话时间

4.7吋 Android 4.0手机

通过KDDI发售的1.5GHz双核产品

提供三种颜色:白色、粉红和蓝色

京瓷株式会社 Digno S智能手机目前在日本市场供货。

标签 元器件芯片采购网 元器件芯片代购网 芯片采购网 元器件搜索平台 ICkey芯片代购网

更多新闻