来源:电子工程网
时间:2013-04-07
预期中的增长将扭转去年第四季度DOI下降的局面
作者:Sharon Stiefel 据IHS iSuppli公司的供应链库存市场简报,半导体库存与营业收入要等到第二季度才会增长,届时需求将回升并带动半导体产业增长。 今年4-6月半导体供应链内的营业收入预计增长3.7%。去年第四季度微增0.1%,而2013年季度则季节性下滑3.3%。 营业收入预计在第二季度增长,符合库存天数(DOI)健康增长的预期。DOI用于衡量芯片库存水平。DOI上升可以是经济形势疲软导致库存周转不畅,比如去年有几个月就是这种情况。但是,预计库存在2013年第二季度增长,则将是电子产品需求增长的结果。需求增长促使厂商增加半导体库存,以便向电子产品制造商提供足够的芯片,这让芯片供应商受益。 如果需求疲弱促使供应商降低产量与库存,也可能导致DOI下降。去年第四季度就是这种情况,当时供应链上许多环节的DOI都出现下降,如图1所示。 图1:第三至第四季度电子供应链中的半导体DOI变化情况 (基于营业收入) 第四季度降低库存的厂商,其管理层在投资者电话会议上的发言显示,当时供应商有意降低产能利用率,以适应去年整个下半年订单减少的局面。订单在去年底明显触底回升,促使半导体供应商控制芯片产量,以免渠道中的芯片库存进一步增加。内存芯片供应商的DOI下降幅度较小,为1.3%。模拟、分立与存储器件领域的降幅与之相近,也是一位数。PC分销与微处理器领域的DOI降幅较大,为两位数。 手机领域的DOI降幅,达到29%。但是,该领域芯片库存下降是因为手机厂商的半导体需求旺盛。无线产业中的手机领域保持强势,带动了手机厂商的半导体需求。 有两个领域的DOI逆势上升:晶圆代工领域环比上升11.7%;无厂领域上升4.8%。这两个领域的库存上升,是因为他们在向无线领域等客户供应芯片时采用了先进技术。因此,这两个领域的DOI上升可以看作正面迹象,而不是负面迹象。 由于需求不振促使厂商调整库存,第四季度多数主要市场领域的半导体营业收入均出现下滑,其中包括数据处理、汽车、消费、有线与工业。但是,无线终端市场的营业收入增长了10%。 总之,第四季度让半导体供应商感到痛苦的低迷需求形势即将改观,向着更加有利的方向发展。2012年抑制需求的那些不利因素,今年似乎在逐渐减弱,尤其是订单开始回升。因此,IHS iSuppli公司预测,库存将在今年上半年开始再度增加,尤其是OEM的客户与分销商,他们的库存应该已经降到了非常低的水平。 为了满足终端需求,需要提前安排生产,半导体供应商将相应地提高产量。总体半导体供应商库存,以及模拟与分销库存,将在季度增长,然后供应链将为今年第二及第三季度订单增长做准备。 如果一切进展顺利,第三季度半导体营业收入环比增长率可能达到7.5%。 Sharon Stiefel是IHS公司的 半导体市场 情报分析师。进一步了解该主题,请参阅报告: “Semiconductor Supply Chain Looks to Second Quarter for Demand to Return.” 详细内容,请访问: //goo.gl/R3kGt |