来源:EEWORLD
时间:2013-04-07
微控制器及触摸技术解决方案的领导厂商爱特梅尔公司( Atmel ® Corporation)宣布 京瓷株式会社 (Kyocera® Corporation)已经选择爱特梅尔为其新的Rise、Hydro和Digno S智能手机提供触摸屏控制器。
Atmel
maXTouch
® mXT112E触摸屏控制器正在助力京瓷株式会社 Rise和Hydro 3.5-inch触摸屏,而Atmel maXTouch mXT224S则助力Digno S 4.7-inch触摸屏。
采用Atmel maXTouch触摸屏控制器,用户能够享用多点触摸体验,实现更快的响应速度、更高的精度和更少的无意触摸、更低的功耗、更高的显示屏亮度,即便在嘈杂的充电器周围也可以获得更好的运作性能。
京瓷株式会社工程技术经理小林信明表示:“我们继续将创新的智能手机设计带给世界各个地区的客户,为了向客户提供的触摸屏性能,我们选择Atmel maXTouch控制器以确保任何时候都实现无瑕疵的触摸性能。”
爱特梅尔公司触摸产品市场总监Binay Bajaj表示:“京瓷株式会社的Rise、Hydro and Digno S产品是目前提供予美国和日本市场消费者的三款好的智能手机,Rise和Hydro均为入门级美国市场提供了便利的触摸屏,而Digno S则为中档日本市场提供了很长的电池寿命。爱特梅尔期待与京瓷株式会社合作开发未来的设计。”
Rise和Hydro智能手机的主要功能包括:
- 3.5吋 HVGA触摸屏
- 在谷歌 Android™ 4 Ice Cream Sandwich操作系统上运行
- 1GHz处理器
- 3.2MP摄像头 / 摄录机
- 连接无线网络的Wi-Fi功能(热点)
Rise智能手机还带有滑出QWERTY键盘,而Hydro具有极高的防水性能。
Rise 和 Hydro智能手机目前均在美国市场供货。
Digno S智能手机的主要功能包括:
- 使用2,520mAh电池,具有超过18小时通话时间
- 4.7吋 Android 4.0手机
- 通过KDDI发售的1.5GHz双核产品
- 提供三种颜色:白色、粉红和蓝色
京瓷株式会社 Digno S智能手机目前在日本市场供货。
关于爱特梅尔公司
爱特梅尔公司是的微控制器、电容式触摸解决方案、先进逻辑、混合信号、非易失性存储和无线射频 (RF) 部件的设计和制造商。作为业界拥有多知识产权的公司之一,能为电子工业提供专注于消费电子、工业、安全、通信、计算和汽车电子市场的全面的解决方案。
注:
Atmel®
、公司标志和相关组合、
maXTouch
及其它均为
Atmel Corporation
或其子公司的注册商标或商标。本文中的其它术语和产品名称可能是其它公司的商标。