• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Osram Ostar Stage多芯片LED为舞台聚光灯领域新增可调白光

来源:EEWORLD
时间:2013-04-07

分享至:

二零一三年四月三日 -- 中国讯 – 欧司朗光电半导体推出 Osram Ostar Stage LED ,照度高达4800 万坎德拉/平方米(即 48 Mcd/m²),可调色调范围涵盖冷白到暖白。它采用极其纤薄的设计,结合盖玻片表面覆盖的防反射涂层,能够形成极窄的光束,是紧凑型聚光灯的基石。这款 LED 是舞台摇头聚光灯、商展展位照明和建筑照明的理想光源。

新款 LED 的特别之处在于它的可调白光。两颗暖白光和两颗冷白光芯片以对角方式布置在封装内,不仅可以实现完美的元件级色彩融合,而且能够通过适当的控制产生色温介于 2700 K(暖白)至 10,000 K(冷白)之间的全部白光色调。这款 LED 的暖白光和冷白光显色指数分别可达到 94 和 74。

这款 LED 采用的不是普通透镜,而是带防反射涂层的盖玻片,十分有利于将光射入透镜系统中。它沿袭了其前身的光学扩展量(即发光表面与投射光面所形成的发射角/面积比),再搭配外部光学元件,能够产生极窄的光束 (+/-9°),光束仅为以塑料封装 LED 为光源的聚光灯的一半,而聚光灯的照度则提升两倍。

得益于所采用的盖玻片,Osram Ostar Stage LED 比以往的标准元件更为扁平纤薄。它的高度为 1.23 mm,仅仅是普通元件的四分之一;封装尺寸也只有 5.9 mm x 4.8 mm,因此可以打造出极为紧凑的聚光灯。

表面发射器有助于紧密集中光束

Osram Ostar Stage 的所有版本均基于卓越的 Osram Ostar SMT 平台,而且适合标准焊接工艺。其芯片采用尖端的薄膜技术制造而成,内部发出的光基本上全部都从顶部发出,因此这款 LED 十分适合与外部光学元件搭配使用。在连续运行(直流电)模式下,芯片可处理达 900 mA 的工作电流,因而冷白光 (10,000 K) 的亮度值可达 390 lm,暖白光 (2700 K) 则可达到 210 lm。此外,它的典型热阻低至 1.8 K/W,所以完全不用担心散热问题。这款 LED 可持续使用超过 50,000 个小时,赋予摇头灯和建筑照明灯具超长的使用寿命。



应用范围广

从小型舞台聚光灯到大型摇头灯,这款 LED 可应用于任何尺寸的聚光灯。欧司朗光电半导体德国总部的工业应用 LED 市场经理 Wolfgang Schnabel 表示:“Osram Ostar Stage LED 目前有三个版本:多色 (RGBW)、纯白光以及刚上市的可调白光,应用范围之广可以说是空前的。它提供了如此多的颜色和配置,让灯具设计师真正拥有无尽的选择。”

Osram Ostar Stage LED 将于 2013 年 4 月 10 日至 13 日在德国法兰克福专业灯光音响展览会 (Prolight + Sound) 上亮相。届时,敬请莅临 9.0 展厅 D10 展位。您将看到更多新品,如欧司朗首次面向大型活动和工作室照明特别推出的 LED 聚光灯。

LE CWUW S2W 技术数据:

图片来源:欧司朗

伟大的创举:Osram Ostar Stage LED

图片来源:欧司朗

Osram Ostar Stage LED 提供可调白光,是舞台聚光灯和商展展位聚光灯的专业光源。

//www.osram-os.com/pr-ostar-stage-white


关于欧司朗光电半导体公司

总部设于德国的慕尼黑的欧司朗,是世界两大照明制造商之一。欧司朗光电半导体有限公司是欧司朗之子公司,其总部在德国雷根斯堡市,主要以半导体技术为基础,致力为其客户提供照明、传感器和可视化应用等方面的解决方案。欧司朗光电半导体在德国的雷根斯堡和马来西亚的槟城均设有生产线,它的北美总部在美国加州桑尼维尔市,亚洲区的总部在香港,而在世界各地也设有分公司。如需获得更多资讯,请访问 www.osram-os.cn。

标签 Osram Ostar Stage LED 元器件搜索 芯片搜索 IC搜索 国外IC采购 国外IC搜索

更多新闻