• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

FCI的RotaConnect™是可旋转的板对板连接器,可调整至+90°和-60°之间的任何角度

来源:EEWORLD
时间:2013-04-07

分享至:

新加坡( 2013年4月1日)- FCI 是一家高速I / O电缆组件和连接器系统的制造商,已经开发出一种无极性的 板对板连接器 ,可旋转至+90°和-60°之间的任何角度。

RotaConnect™ 可旋转的板对板连接器具有显著的设计灵活性,因为该款连接器能提供垂直、共面或角型互连解决方案。无极性板对板连接器具有自我适配性,也可以放置在PCB上的任何位置,这进一步拓展了设计选择方案。

RotaConnect™连接器采用双光束弹簧触点设计,可提供高性能和可靠性。 外壳固定采用无源锁存器设计,因而可旋转的板对板连接器的外壳能保护引脚和防止错误配接。提供可选侧支架来增加PCB保持力,以及可选钉来进行定位。连接器支持多个配接和断开接合方向,并在Y和Z轴方向提供浮动误差。

“RotaConnect™具有独特的插头接触设计,含有一个硬币样的孔,可150度旋转,为要求苛刻的应用提供所需的配接和连接角度,” RotaConnect™的连接器高级经理(产品管理) Verghese Johan说, “此外,我们可旋转的板对板SMT连接器在回流焊接时不会"漂浮",使其成为我们客户的一个更强有力的选择方案”。

这些高功率板对板连接器具有3.00毫米间距,提供2至14位(增量为2)。 RotaConnect™额定功率高达5A,工作电压125V AC,温度范围-40°C至+125°C。
RotaConnect™连接器是控制电路板、传感器、制动器、LED硬灯条和汽车电子产品的理想选择。
如需更多信息,请访问  www.fci.com/rotaconnect 或electronicchina.fci.com。


新闻联系人:
Evelyn Wee      65 6549 6676              evelyn.wee@fci.com
Garth Miller      1-919-872-8172          garth.miller@btbmarketing.com

关于FCI 电子
FCI电子公司是一家的互联产品和电缆组件制造商,将其提供的广泛产品与现场工程资源结合在一起,以满足特定的客户需求。该公司在全球拥有6,500名员工,2012年销售额达到5.55亿美元。   FCI 电子为诸如数据通讯、电信、消费品、工业、仪表、医疗和再生能源的各类市场提供成熟的连接产品和创新型解决方案。

FCI电子公司的全系列产品由成熟的传统产品和创新设计产品组成,包括背板连接器、板线系统、有源光缆、收发器、光纤适配器、高速连接器、I/O连接器、夹层连接器、PCB端接模块、挠性连接器、电源解决方案、存储器接口和自定义电缆组件。如需更多信息,请访问网站www.fciconnect.com。

标签 FCI RotaConnect™ 板对板连接器 ICKEY IC代购 Ic采购 元器件采购 元器件采购平台

更多新闻