来源:互联网
时间:2013-04-06
4月4日讯,前不久来自日本的厂商Japan Display发布了新品OLED屏幕。该屏幕拥有一块5.2英寸的屏幕,分辨率达到了1080P级别,PPI为423.Japan Display是一家由日立,东芝及索尼共同组成的联合公司,因此预计该屏幕将被运用在未来的索尼手机上。这款1080P全高清级别的OLED显示屏采用 的是RGBW像素排列,这种排列方式提供了除常见的RGB像素外一个纯白色的次像素。
同普通的OLED和LCD显示屏比较,有着这个次像素的显示屏可以显著提高显示器的亮度和电池寿命。
这款显示屏同目前各大公司的重量级产品的显示屏相比表现出色。HTC的旗舰机型HTC One配有一块4.7英寸的全高清显示屏,ppi为468,索 尼的 Xperia Z则采用一块5英寸的443 ppi显示屏。而三星的全新Galaxy S4则使用了一块全高清的PenTile排列的显示屏,ppi为 441,但是这块显示屏不能公平的同其他显示屏比较,因为它采用了RGBG排列的PenTile显示屏,这意味着每个PenTile显示屏的像素都比其它 显示屏的像素缺少一个次像素。
同往常一样,JDI并没有公布这款显示屏具体的发布时间,但是未来的索尼手机产品很有可能采用这款显示屏。