• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

4K昂贵暂远 回顾日韩两旗舰巅峰对决

来源:家电网
时间:2013-04-05

分享至:

昔日两款电视旗舰:索尼和三星的对决

新春发布会,各厂商相继推出了一系列4K电视,2013年可谓是4K的春天,可看出今年主打4K机型,UHD分辨率是不久将来的趋势。不过,时下对大多消费者而言,4K售价昂贵,片源较少,电视信号还没这么高的分辨率,距离生活暂远。

也正因为4K的推出,1920×1080高清分辨率的电视价格已开始回落,对于售价总比国货贵的舶来品也不例外,索尼HX850甚至渐渐下架,长江后浪推前浪,不能不叹英雄薄暮,不过HX850有着继任者HX950,昔日旗舰,或者还是大家的心水机型,另外颇受市场欢迎的还有三星ES8000系列,日韩的往日王者,曾矗立在高高巅峰,作为世界前列的两大高手,对决过招,各有胜着。

外观:神秘高贵与张扬奢华

索尼KDL-65HX950:神秘高贵

索尼KDL-65HX950官方一直宣称着浑然天成的造工,机体拉丝金属包边,采用了斜切边的工艺,面板有一层康宁大猩猩玻璃。而索尼的“黑曜面板”,就是在玻璃板与面板之间再添树脂层,减少了杂质,也减少了外部光线反射,本质上,其实还是软屏,不过已是平整的玻璃板,关机时就是浑然一体的镜面,神秘高贵。

 

索尼KDL-65HX950纤薄机身,线条简练,没有什么多余的装饰相当简练,总体来看还是索尼浑然天成的风格,细致工艺,大巧无工也就是这样来的。

三星UA65ES8000:张扬奢华

三星UA65ES8000采用了“One Design”设计,边框宽度只有1cm,主流极窄,金属包边,不过并不是一整体,而是四条弧形金属包裹着黑色内框。黑水晶面板,通过类似镜面处理的专利工艺减少了反射光的干扰,在关机状态下,屏幕看上去也黑的深邃纯粹。

 

三星不同于索尼平整的四方形,三星UA65ES8000可谓上凸下也凸,上凸的是配备了摄像头,下凸的是LOGO,整机那种未来科技感比较强烈。

两机给人的观感完全不同,索尼神秘高贵,浑然一体;三星张扬奢华,科技感十足。只看数据的话,则是三星控制得较好,三星ES8000机身厚度约3cm,边框宽度约1cm;索尼HX950机身厚度约5cm,边框宽度约3cm。

画质:索尼更胜一筹

索尼画质:偏中性真实,通透亮丽

索尼KDL-65HX950应用了X-Reality PRO,这可算是索尼高端电视的标配,通过内部信息库及多帧分析进行优化的精密显像功能对每个场景进行逐像素逐帧细察,在降噪的同时优化纹理、锐度和彩色细节,有效提升解像度和还原色彩。

三星画质:鲜艳夺目,会有漏光现象

三星UA65ES8000采用了超级局域控光II技术、超级靓彩技术,根据现实细节不同来调整,实现明亮区域将更加亮丽鲜艳,而黑暗区域将更加黝黑深邃,同时画质增强运算,有效增强色彩表现力、对比度和锐度。

3D:两者均为主动快门式

3D方面,两机都为主动快门式3D,都可播放1080P的3D影像。但是索尼KDL-65HX950比三星UA65ES8000的表现效果优秀,索尼利用迅锐图像处理引擎PRO,通过提取图像形状及质感数据库来优化每一针3D画面,在降噪的同时优化纹理、锐度和彩色细节,色阶流畅平滑,“帧序列显示”方法,给左右两眼同时呈现高清1080画面。

以下为两机的画质测试数据:

从数据对比可看出,画质方面,索尼KDL-65HX950比三星UA65ES8000更为优秀。索尼HX950画面色彩偏中性,还原真实色彩,局域控光并不仅仅是噱头,在大部分灰暗的极端画面上表现出很强的实力,通透亮丽。而肉眼观看三星ES8000的画面其实也相当鲜艳靓丽,但是和索尼相比还是稍差。

智控:“伪”智能系统和Smart Hub智能平台

索尼KDL-65HX950:“伪”智能系统

索尼KDL-65HX950沿用了BRAVIA电视一贯的XMA跨界操作系统,简单的说就是类似PSP、PS3的那种界面方式,菜单的操作反应迅速,有良好的动画反馈,主菜单左上侧会实时显示电视正在播放的内容,在选择功能时还可以继续收看电视,十分人性化。

严格来说,HX950搭载的并不算智能系统,应用较少,平台有很大局限性。内置互联网浏览器可上网遨游,不过体验感就很一般了。不过,华数的网络视频还是很值得称赞,小编观看了免费的《铜雀台》,画质非常优秀。另外,小编尝试了DLNA家庭网络互联,可以实现简单快速的连接,遗憾的是,因为重视版权的关系,电视不支持MKV、RMVB等格式的播放,这对下载观看高清或一般画质的影视资源来说都相当悲剧,只能准备寻找MP4的高清吧。还有另一点就是尝试接驳一般的USB键鼠,机体显示提示不支持,不能识别硬件。

三星UA65ES8000:Smart Hub智能平台

三星UA65ES8000搭载了Smart Hub智能平台,是三星基于Linux自行研发的操作系统,可自定义更换的壁纸。应用商店已将程序分类,专门针对电视的大屏幕设计优化,实用性有保证。此外,百事通在线影视资源丰富,而且更新速度快,不比索尼的华数弱。

三星引入了智能互动技术,通过语音指令和手势动作,就能实现如打开/关闭电视、切换频道、访问应用程序和浏览网页等各种功能;面部识别技术配备的内置摄像头,无需输入用户名、密码就能登录到smart hub和个人账户。电视遥控器置有麦克风和触摸板,能够进行语音控制,和类似于手提电脑的触摸板操作。

在系统平台方面,三星ES8000比索尼HX950娱乐扩展更为丰富,引入了语音、手势、面部识别等功能,遥控器亦智能与时俱进;索尼则比较传统,沿用XMA界面,可供用户DIY的空间极少,遥控器也是传统型的功能按键。

价钱和参数对比

为了给大家在整体上有个更直观的了解,小编制成了一个表格做对比,一览主要参数。

价格方面,三星UA65ES8000都比索尼KDL-65HX950便宜1万元左右。

 

在接口配置上,索尼KDL-65HX950排列在后背的右下位置,三星则在后背的左中位置。两机都具有HDMI、USB、VGA、3.5mm音频输入/出、视频分量、AV模拟、网络等接口,与时下主流一致,都内置WIFI,足够满足日常所需。

总结点评

 
[索尼彩电KDL-65HX950 详细]
价格:¥38999| 详细参数| 价格走势| 购买分值关闭×

索尼彩电KDL-65HX950

 
[三星彩电UA65ES8000JXXZ 详细]
价格:¥25199| 详细参数| 价格走势| 购买分值关闭×

三星彩电UA65ES8000JXXZ

HEA编辑点评:在画质方面,索尼HX950可谓完胜三星ES8000。毕竟索尼HX950比三星ES8000迟推出半年,机型比ES8000新,而且售价也更贵。不得不提的是,索尼KDL-65HX950采用区域控光直下式LED背光,拥有良好均匀性,不存在漏光的问题,还有一个优势是Motionflow XR800倍速功能,两者相配合实现精准快速的动态画面效果,在倍速性能上算得上液晶电视中表现好的型号之一。三星ES8000的侧置式LED背光,在全黑画面下,会有一定程度的漏光现象。

但是在系统和扩展等功用上,三星ES8000可谓完胜索尼HX950。索尼HX950没有摄像头,不支持手势操控,不支持语音功能,系统也较为封闭。三星基于Linux研发的Smart Hub智能平台,用户有较大的DIY空间,语音指令、手势操作和面操识别功能的加入,让机体互动性大大增强。

兼顾价钱的话,三星UA65ES8000比索尼KDL-65HX950便宜1万,而且扩展娱乐相当丰富,电视不再是单一的观影功能,较值得入手。但是如果追求高质画面,想打造家庭影院的话,索尼KDL-65HX950依然是。

标签 元器件搜索 元器件搜索 芯片搜索 IC搜索 国外IC采购 国外IC搜索

更多新闻