• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

现代摩比斯展示用于燃料电池车的电动动力传动系统

来源:互联网
时间:2013-04-05

分享至:
      现代摩比斯公司(Hyundai Mobis)2013年3月28日在“首尔车展”(Seoul Motor Show 2013,2013年3月29~4月7日面向公众开放)上,展出了现代汽车的燃料电池车(FCV)“ix35 Fuel Cell”使用的电动动力传动系统。 

       ix35是2013年1月开始量产的FCV,现代表示将在2013~2015年期间生产1000辆。摩比斯已开始在其忠州工厂生产FCV的核心部件——驱动用马达、逆变器及DC-DC转换器等,并在此次车展上展出。 

       马达的输出功率为100kW,特点是采用交流感应方式而非通常的磁铁方式,降低了成本。摩比斯一直为现代的混合动力车(HEV)生产输出功率为35kW的马达,但此次面向FCV用途大幅提高了输出功率。此次马达的构造与本田在“FCX Clarity” 上采用的输出功率为100kW的马达非常相似。不过本田的马达使用磁铁,此次的马达在这一点上与之不同,但二者在马达旁配置减速用齿轮以及差动齿轮的构造相同。马达的输出轴采用中空构造,并使差动齿轮驱动车轮的轴从中穿过,由此实现了小型化,两款马达在这方面也基本相同。 

       逆变器为水冷式,内部配备电压为650V、电流为800A的IGBT(绝缘栅极型双极晶体管)。由于燃料电池的电压会变动,因此输入电压为240~450V。输出功率为100kW,重量为13kg。此外,DC-DC转换器是将HEV使用的1.7kW产品的输出功率提高到了4kW,输出电压为12.8~15.3V,电流为280A。 

       另外,摩比斯还制造了燃料电池模块,不过此次并未展出。此外,该公司还生产电池管理系统等。 
标签 晶体管 ICKEY代购网 ICKEY IC代购 Ic采购 元器件采购

更多新闻