• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

款ARM Cortex-A57处理器成功流片

来源:cnbeta
时间:2013-04-03

分享至:
ARM 和台积电今天共同宣布他们的款ARM Cortex-A57 处理器已经完成流片。这款新的处理器是款采用台积电的FinFET技术,并且以16nm工艺制程生产的。这使得Cortex-A57成为了ARM旗下性能的产品,也会兼容未来的移动电话和企业级计算设备。

ARM和台积电今天共同宣布他们的款ARM Cortex-A57处理器已经完成流片。这款新的处理器是款采用台积电的FinFET技术,并且以16nm工艺制程生产的。这使得Cortex-A57成为了ARM旗下性能的产品,也会兼容未来的移动电话和企业级计算设备。



这款处理器终会在高端电脑、平板电脑以及服务器产品中得以应用。在ARM和台积电两家公司的合作中,这是个里程碑。运用FinFET处理技术,64位的ARMv8处理器得到了优化,而全新的ARM Cortex-A57处理器从初设计到成功流片仅花费了六个月的时间。

在这过程中,两家公司采用了ARM的Artisan物理IP技术、台积电的内存宏和RDA技术。台积电的开放创新平台所提供的设计生态系统使得这所有的创新技术被成功运用在全新Cortex处理器的设计中。通过这两家公司为Cortex-A57所提供的种种优化,Cortex-A57在性能、能效等方面均有不俗的提升。

但是这两家公司并没有提供可能会搭载Cortex-A57在未来上市的移动设备的具体信息。台积电目前是世界的半导体生产厂商,它在2012年生产了大约一千五百万8英寸的等效晶圆。













标签 ARM Cortex-A57 芯片采购网 元器件搜索平台 ICkey芯片代购网 ICkey芯片交易网 小批量现货代购

更多新闻