来源: 经济日报
时间:2013-04-03
2013年4月2日 09:25 经济日报
核心提示:下载一首7M大小的高品质歌曲用时不到1秒,下载一部2个小时的蓝光影片不到2个小时,通过移动终端在线流畅观看高清视频……当人们还畅游于快捷、方便的3G网络时,更为惊人的
4G
网络已经悄然迈进了我们的视野。
众所周知,历史上每一次重大的技术革新都将带来整个产业的变革和升级,在电信业迅猛发展、业态错综复杂的今天,人们如何准确辨认4G这一新兴技术?4G技术的普及和发展究竟暗藏着多少产业能量?这些都亟待破题。
图①:在今年巴塞罗那世界移动通信大会上,首次参展的中国移动高调展示了TD-LTE的建设和应用前景,在向业界传递出强烈信号——4G的未来精彩无限。
4G究竟是什么
要试图拨开4G这颗复杂的“洋葱”,首先需要弄清楚什么是“G”。术语中的“G”指的是手机中用来支持蜂窝网络的移动技术。每更新一代“G”,就意味着运营商需要花费高昂的代价升级网络,同时用户需要更换手机。初的两代“G”是模拟信号手机1G和第二代数字信号手机2G,此后的“G”就变得更为复杂。
在美国,第三代移动网络(3G)早出现于2003年,由于它能提供至少144Kbps的网速,因此被誉为“移动宽带”。4G是在传统通信技术基础上进行创新,以提高无线通信的网络效率和功能,使4G网络在通信带宽上比3G网络带宽高出许多,网络传输速度甚至可以超过普通宽带。
目前,国际主要的4G技术主要有三个,业界专家认为在众多技术中惟有LTE(长期演进技术)是真正的4G。具体地说,LTE是3G的演进,包括TDD(时分双工)、FDD(频分双工)两种模式。目前全球绝大部分国家和地区的运营商都采用FDD-LTE的模式,而全球的电信运营商正在主导并推动TD-LTE模式世界顶级运营商中布网商用。
总之,4G通信技术是继第三代以后的又一次无线通信技术演进,其开发具有明确的目标性:提高移动装置无线访问互联网的速度。如果说3G能为人们提供一个高速传输的无线通信环境的话,那么4G通信就是一种不需要电缆的“信息超级高速公路”。
国产4G日臻成熟
图②:华为在今年巴塞罗那世界移动通信大会上,举办终端发布会,引起海外媒体关注。
随着通信网络在国民经济发展中的作用日益显著,越来越多的国家加入到大规模投资建设4G网络的队伍中来。作为我国战略性新兴产业之一的宽带移动通信,在国际信息技术新一轮竞争阶段已取得了杰出的成绩。
电信业的终极竞争是标准竞争,正所谓得标准者得天下。“中国移动4G(TD-LTE)是移动3G(TD-SCDMA)的后续演进技术,是我国拥有自主知识产权的第四代移动通信技术,于2010年10月被国际电信联盟终确定为4G技术标准,与FDD-LTE共同成为两大4G国际标准。”中国移动通信集团公司董事长奚国华告诉记者,这使得我国首次在移动通信标准这一行业的领域实现了从“追赶”到“引领”的重大跨越。
目前,TD-LTE已经构建起了全球产业广泛参与、产品高度成熟的端到端完备产业链。系统方面已经相当成熟,全球所有移动通信系统厂家都同时支持FDD-LTE和TD-LTE,TD-LTE在全球已经销售了超过5万个基站。中国移动通信集团总裁李跃日前透露,在产业迅速发展的推动下,2012年TD-LTE商用实现了全面加速,商用网络数、商业用户数开始形成规模。
TD-LTE终端的发展也在2012年取得可喜突破。奚国华介绍说:“目前已有10家芯片厂商推出了TD-LTE终端芯片,其中大部分同时支持LTEFDD/WCDMA/GSM,甚至TD-SCDMA等模式。”
根据GSA(全球移动供应商协会)的统计,截至2013年1月底,已有31家厂商推出了125款TD-LTE终端。商用智能手机的推出,标志着TD-LTE产业的进一步成熟和商用能力的具备。
此外,2012年12月,中国移动香港公司正式启动了TD-LTE商用网络。它不仅是中国移动首个正式商用的TD-LTE网络,也是亚洲首个LTETDD/FDD融合商用网络,将有助于LTE融合组网的全球推广。
产业迎来发展黄金期
图③:中兴参加今年巴塞罗那世界移动通信大会的展台前,观众络绎不绝。
“FDD-LTE由于商用较早,目前占据约五分之四的LTE国际市场。由于需求升级,全球运营商间无线带宽竞赛加速,移动宽带技术的全球市场格局将在未来一两年内确定。”通信业知名观察家项立刚表示,全球近40个国家和地区将完成新一轮移动宽带频谱发放,覆盖人口将占全球人口的60%以上,未来两年将成为TD-LTE发展的黄金时期。
近日,中国移动宣布2013年预算支出1902亿元,按年增长49%,其中417亿元用于20万个TD-LTE基站建设;而从长期来看,中国移动若要实现TD-LTE在全国的覆盖,至少需要建设80万个室外基站、30万个室内基站,预计至少投资6000亿至7000亿元。
证券分析师认为,中国移动启动大规模LTE建设,主要通过升级改造及新建两种方式实现,将显著提升无线设备厂商盈利水平,有助于通信设备行业走出低谷期,其中无线投资、传输网投资增长幅度均超过40%,受益路径为无线规划及工程、射频器件厂商、主设备、基站配套、网络优化、终端、电信运营商。
一直以来,业内人士对TD-LTE商用的技术成熟度多有质疑,并主要认为终端是制约4G尽快商用的关键瓶颈。对此,中国移动今年将启动百万台以上的TD-LTE终端采购计划,在大力开展网络建设的同时,着力推动4G终端的成熟。
不少通信商正是看到了未来通信巨大的市场潜力,已经开始把眼光瞄准到生产4G通信终端产品上,例如生产具有高速分组通信功能的小型终端、生产对应配备摄像机的可视电话以及电影电视的影像发送服务的终端,或者是生产与计算机相匹配的卡式数据通信专用终端。
业内专家分析认为,当前国家鼓励自主创新技术,政府全力支持TD-LTE作为新一代无线宽带技术,随着国产4G产业化、商用化、国际化步伐进一步加快,通信产业将进一步深耕4G市场,随着产业链日益成熟,中国通信业将迎来新的发展良机。