来源:中国电子网
时间:2013-04-03
说起NAND闪存的类型,目前主要有三种:单层的SLC,速度快、耐用性好,但是成本高、容量小,多用在企业级产品中;多层的MLC,成本低,容量大,但是速度慢、耐用性一般,是消费级固态硬盘的主力;三层的TLC,成本低廉,但是耐用性差,常用于入门级低价产品。
现在,工业级固态硬盘尝试Innodisk又发明了一种新的闪存类型“iSLC”,不过它和前边三种不同,没有新的闪存单元排列方式,而是在精选的高品质MLC闪存基础上,加入了自己的专利闪存管理算法,从而获得接近于SLC的性能和可靠性,而价格和MLC差不多。
iSLC技术将MLC闪存的2bpc(每单元两个比特位)重新编程为1bpc,以增加每一层之间的敏感度,让闪存的工作方式更像是SLC。
Innodisk宣称,iSLC平均可以经受30000次编程/擦写循环(P/E),对比MLC 3000次左右的寿命提高了一个数量级,并且已经达到新一代SLC的一半左右,而且SATA 3Gbps接口下写入性能要比MLC快大约70%。
根据Innodiskd的测试数据,假如在32GB固态硬盘上每天一次全盘写入,iSLC可以坚持7.6年,MLC则只有0.8年。
Innodisk已经在旗下多数SATA 3Gbps产品中开始使用iSLC,下半年则会发布iSLC闪存的SATA 6Gbps高速方案,不过主要还是针对工业和嵌入式市场,包括信息亭、POS终端等等。