来源:cnbeta
时间:2013-04-03
英伟达今天宣布扩展笔记本显卡的产品线——推出基于开普勒架构的700M系列。英伟达表示,新显卡将“令用户笔记本电脑的性能与体验化”。 GeForce 700M系列包含了5款显卡,分别是GeForce GT 750M、745M、740M、735M以及720M,采用英伟达的GPU Boost 2.0技术,可智能调节GPU时钟频率,令显卡表现。另外700M系列还采用了Optimus技术,为电池续航提供帮助。
这批显卡采用英伟达的开普勒架构,这也是此类架构首度应用于移动显卡产品线之上,先前的600M采用的仍是Fermi架构。英伟达表示,采用700M系列显卡的设备从今天起会在世面上出现,实际上早在今年1月份英伟达就已经发布了GeForce 700M和GT 730M。
这次,英伟达还提供了部分性能信息,比如在运行《星际争霸II》时可以达到90FPS的速度,《上古卷轴5:天机》65FPS、《蝙蝠侠:阿甘之城》66FPS、《战地3》48FPS。但英伟达并未指明具体是这个系列中的哪款显卡达到这样的运行效果,从其所说“”这一用词来看,应该是GeForce GT 750M,且英伟达并未提供测试的分辨率信息。
英伟达先前曾说定位中端的桌面级开普勒显卡,在性能上即相当于上一代Fermi桌面显卡,是否也意味着这一说法适用于笔记本显卡之上呢?