来源:OFweek电子工程网
时间:2013-04-03
OFweek电子工程网讯:到目前为止, HTC 生产的 平板电脑 都是基于安卓操作系统,其销售不算太成功。现在,这家台湾厂商或许会推出一款使用Windows操作系统的平板设备再度试水这个自己没有征服的市场。
HTC是除诺基亚之外后几家感觉“有义务”在其手持装置上使用Windows 操作系统的厂商之一。几乎所有其他厂家都已经抛弃Windows操作系统,三星的态度目前还不明朗,因为他们有推出自家操作系统Tizen的打算。
据咨询公司NPD DisplaySearch称,HTC将更广泛地将Windows操作系统应用于其产品线上。一款预装Windows系统的平板电脑新产品可能已经投入生产。
NPD称,该款新平板电脑将配备10.1英寸的高清屏幕(屏幕面板由LG提供),具有1920 x 1080像素的分辨率,像素密度为218ppi(像素每英寸——译者注)。在NPD的报道中没有提到该款设备将使用ARM还是英特尔的处理器,由此决定系统是Windows RT还是Windows 8。
该新款平板电脑将由台湾代工厂商Pegatron(和硕集团)负责组装。
对于NPD的这项报道,无论是HTC还是微软都不予评论。
HTC于2011年二月推出款平板电脑产品——HTC Flyer,其配有7英寸的屏幕及1.5GHz的处理器,采用安卓操作系统。同年九月再推出10.1英寸屏幕的HTC Jetstream,并为了迎合美国市场而提供了LTE网络支持。
这两款平板电脑在市场上的表现并不尽如人意。也正因为此,HTC至今都没再发布过其他平板电脑产品。