来源:OFweek电子工程网
时间:2013-04-02
科技网站Gizmodo的编辑表示: HTC One 我们见过的漂亮的Android手机,所以它很难 拆解 也不算奇怪。iFixit网站的专业拆解人员表示要想安全打开HTC,而不对它造成任何损坏,这是非常、非常困难的。他们费了老大的劲儿才把它拆开。那简直是一场噩梦,我们不建议你亲自尝试。
iFixit的人员们使用了吸盘,进行了加热,才把HTC One铝合金一体成型外壳打开,看到了里面的东西。这时候,拆卸过程开始变得艰难起来:里面有大量铜箔,而且螺丝很少。经过一番拼搏之后,iFixit给HTC One的“可修复分数”打了1分。“可修复分数”分是10分,代表容易维修。连 iPhone 5都可以拿到5分。
但是你不能贪心不足,既要它外观美丽,又要它容易维修,对不对?在这里,我们可以肯定地告诉你,如果你不小心摔坏了HTC One,那你只能掏钱去买个新手机了。想知道拆解HTC One有多难?以及它的光鲜外表下包含了哪些谜团?请看iFixit 发布的辛酸拆解步骤图:
第1步
有些人耗费整个一生来寻找“the one”(真命天子)。现在我们也找到了一个合适人选,并决定对TA展开追求,但我们懂得的求爱方式只有一种,就是一点一点地深入探索。
规格参数:
全铝合金一体式机身结构
4.7英寸显示屏,分辨率为1920×1080(像素密度468 ppi)
高通Snapdragon 600四核1.7 GHz CPU
2 GB DDR2 RAM
400万像素UltraPixel摄像头
HTC BoomSound 扬声器技术