• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

解读英飞凌XMC1000 MCU:以8位价格提供32位性能

来源:中国电子网
时间:2013-04-02

分享至:

对于低端工业控制应用而言,成本压力催生了设计灵活性需求,因此开发人员渴求可轻松扩展的MCU平台。日前,英飞凌(Infineon)公司推出了XMC1000家族的三个系列产品:XMC1100 (入门系列)、XMC1200(特色系列)和XMC1300(控制系列)。

英飞凌公司工业与多元化电子市场事业部单片机业务高级总监StephanZizala博士告诉记者,XMC1000采用300mm晶圆和先进的65nm嵌入式闪存技术,以及ARM Cortex-M0 32位处理器,内嵌了针对目标应用(尤其针对低端8位工业应用)设计的先进外设集,实现了突破性的性价比。三大系列在内存容量和外设方面有所差别。片上闪存容量从8KB到200KB不等,远远超过当今8位单片机常见内存容量,从而以8位价格提供32位的性能。

 

 

Stephan Zizala 介绍说,XMC1000系列产品特别适用于当今8位MCU所应用的工业应用。除了高达200 KB 的闪存,它的特点还体现在,这些MCU具备高性能PWM定时器、12位A / D转换器和可编程串行通信接口。其他特性包括触控和LED显示模块、用于LED调光和色彩控制的外设单元(亮度和颜色控制单元BCCU)和专门用于电机驱动控制的算术协处理器。XMC1000单片机满足IEC60730B类标准(欧洲家用电器销售需满足的安全标准)的要求,并具有硬件错码纠错(ECC)功能和相应的内存测试功能,并且针对软件I P保护提供了独特的安全解决方案。

Stephan Zizala说,DAVE开发环境完全支持XMC1000系列产品,利用DAVE Apps可进行模块化编程,通过图形用户界面进行DAVE Apps 的选择、配置和组合。选择DAVE的自动硬件映射可自动生成C程序和文档,也可集成第三方软件(如OS)。同时,借助DAVE开发环境,以及通用的外设和Apps,可以实现与基于ARM Cortex-M4的XMC4000家族的相互扩展。

据了解,XMC1100入门级系列具有6个12位A/D转换器通道(转换速率高达1.88兆采样/秒)、4个16位定时器(捕获/比较单元4(CCU4))以及宽工作电压范围(1.8V~5.5V)。这些特性使XMC1000可适用于广泛的工业应用领域,例如传感器、执行器和通用市场。

XMC1200特色系列集成额外的针对具体应用的外设集,包括一个电容触控和LED显示控制单元,一个BCCU。BCCU可在处理器几乎不介入的情况下,对LED进行无闪烁调光和颜色控制。该系列产品的工作温度范围为-40℃~105℃,主要应用在LED照明控制外设、电容式触摸和LED显示控制等。

XMC1300控制系列专门针对电机控制和数字电源转换应用进行优化。它集成一个功能强大的捕获/比较单元CCU8 (支持8对互补PW M生成和非对称PWM生成),集成位置接口单元(POSIF),支持精确的电机位置检测。XMC1300系列还集成算术协处理器,支持无传感器FOC(磁场定向控制)解决方案,提高电机运行效率。这是其他基于Cortex-M0的单片机产品所没有的。XMC1300系列的工作温度可达105℃。

Stephan Zizala还特别指出,XMC1100系列产品是专门针对低成本8位MCU低端工业控制应用领域,而不是针对低功耗应用市场,所以没有集成ARM Cortex-M0+处理器。由于XMC1100系列产品又是专门针对8位MCU市场,而一些竞争对手是针对16位的MCU市场,所以应用领域也是有区别的。

目前,XMC1000家族共推出23款产品,采用TSSOP封装,引脚数分别为16、28和38。XMC1000三大系列的样片以及支持XMC1000的DAVE开发环境将从2013年3月开始提供,英飞凌计划在2013年第4季度量产。同时还将提供针对XMC1000各系列产品的低成本评估套件,以及面向XMC1000目标应用的综合性应用套件。

标签 电子元器件采购 Digkey搜索 Mouser搜索 Digkey型号搜索 Mouser型号搜索

更多新闻