• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

【盘点】即将消失的八种消费电子产品(图文)

来源:OFweek电子工程网
时间:2013-04-02

分享至:
  •   还记得惠普花费12亿美元收购Palm公司、并在推出首款webOS平板电脑的57天后,便宣布放弃整个webOS生态系统的闹剧吗?或者是仅上市48 天,就宣布退出市场的微软Kin系列手机,这些科技产品的寿命,甚至要比卡戴珊、布兰妮这些名媛们的婚姻还要短。而在目前的市场中,也不乏类似被夸大吹捧的新产品,在狂轰乱炸的宣传之后,剩下的只有糟糕的市场表现和用户的抱怨。那么下面我们就来看看近期的哪些热门科技产品,有可能会从市场中彻底消失吧。

      一. Windows RT

      理由:不支持X86应用,功能少价格高

      当微软宣布Windows RT将是一个采用ARM处理器的移动版本时,我们都为它的低功耗特性而感到兴奋。但不幸的是,微软将其阉割为一个只能运行专用程序、并且预装在少数设备上发行的特殊版本,而不是提供给开放商一个灵活的可定制平台。这样以来,不能支持海量传统Windows应用的Windows RT不仅软件数量有限、功能不全面,硬件厂商的热情也不大。重要的是,Windows RT平板电脑的成本并不低,与使用英特尔Atom处理器、搭载完整版Windows 8的平板电脑价格十分接近。

      更糟糕的是,Windows RT和完整版Windows 8系统的桌面都是所谓的“Metro UI”,给用户带来了一种混淆感,很多购买了Windows RT设备的用户发现它并不是真正的“Windows 8”,这也为其带来了较差的口碑。事实上,预装Windows RT的平板电脑销量一直很糟糕,回报率极低,ARM芯片阵营中的Nvidia公开表示了对Windows RT系统的失望,硬件厂商三星也终止了RT版本的产品开发。分析公司IDC预测,Windows RT的市场份额在2013年内只能达到1.9%,即使到2017年,也仅仅会增长到2.7%,在移动领域完全无法与苹果iPad和Android平板抗衡。

      我们认为,微软目前应该做得是让Windows RT系统可以支持X86架构的应用程序,同时与OEM商们广泛合作,降低设备的价格,不高于Android平板电脑,至少还能让这个系统多存活一段时间。的解决方案其实还是“快刀斩乱麻”,将这个失败的平台在今年年底前彻底结束掉。

  • 标签 E络盟采购 E络盟代购 芯片代购网 IC代购网 电子芯片采购

    更多新闻